This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:低带宽问题

Guru**** 2886740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950619/dp83867cr-issue-of-low-bandwidth

器件型号:DP83867CR

您好!

我将基于 IMX8MM 的定制板与 DP83867以太网 PHY 搭配使用。 当设备配置为客户端时、我会观察到低带宽。 请参阅以下报告。

## 电缆 服务器 客户端 电缆长度 服务器速度(Mbps) 客户端速度(Mbps)
1 直向
1000 Mbps
DP83867 PC 约1米 953. 940)
2. PC DP83867 约1米 ~10. ~10.
3. DP83867 PC 100米 936 935.
4. PC DP83867 100米 ~3. ~3.
5. 直向
100 Mbps
DP83867 PC 小于1米 94.1. 94
6. PC DP83867 小于1米 93 93
7. 交叉电缆
1000 Mbps
DP83867 PC 约1米 940) 939
8. PC DP83867 约1米 627) 627)

PHY 通过以太网电缆直接连接到 PC、两者都配置了静态 IP。 如上表所示、在带宽较低的每种情况下、设备都配置为客户端。

我使用 iperf3工具来测试带宽。 IMX8MM 设备运行 Android 9.0操作系统、PC 运行 Ubuntu 16.04操作系统。

请帮助提高以太网性能。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naman、

    配置为服务器或客户端时、寄存器设置是否不同? 切换配置时还会进行哪些其他更改?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    将设备配置为服务器或客户端时、我不会更改任何寄存器设置。 我仅使用以下 iperf3命令将 PC 和设备配置为服务器或客户端:

    服务器命令:iperf3 -s -i1.

    客户端命令:iperf3 -c i1 -t30

    谢谢、

    那曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,那曼

    当两个器件都发生变化时、您可以共享寄存器转储吗? 我想知道、发生这种情况时 PHY 上是否有任何变化。  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cecilia、

    以下是 DP83867用作服务器时的寄存器转储:

    REG=0x0、VAL=0x1140
    REG=0x1、VAL=0x796d
    REG=0x2、VAL=0x2000
    REG=0x3、VAL=0xa231
    REG=0x4、VAL=0x05e1
    REG=0x5、VAL=0xcde1
    REG=0x6、VAL=0x006d
    REG=0x7、VAL=0x2001
    REG=0x8、VAL=0x5006
    REG=0x9、VAL=0x0200
    REG=0xA、VAL=0x7800
    REG=0xb、VAL=0000
    REG=0xc、VAL=0000
    REG=0xd、VAL=0x401f
    REG=0xe、VAL=0x00a8
    REG=0xF、VAL=0x3000
    REG=0x10、VAL=0x5048
    REG=0x11、VAL=0xac02
    REG=0x12、VAL=0000
    REG=0x13、VAL=0000
    REG=0x14、VAL=0x29c7
    REG=0x15、VAL=0000
    REG=0x16、VAL=0000
    REG=0x17、VAL=0x0040
    REG=0x18、VAL=0x6150
    REG=0x19、VAL=0x4444
    REG=0x1A、VAL=0x0002
    REG=0x1b、VAL=0000
    REG=0x1c、VAL=0000
    REG=0x1d、VAL=0000
    REG=0x1E、VAL=0x0002
    REG=0x1f、VAL=0000
    REG=0x20、VAL=0x1140
    REG=0x21、VAL=0x796d
    REG=0x22、VAL=0x2000
    REG=0x23、VAL=0xa231
    REG=0x24、VAL=0x05e1
    REG=0x25、VAL=0xcde1
    REG=0x26、VAL=0x006d
    REG=0x27、VAL=0x2001
    REG=0x28、VAL=0x5006
    REG=0x29、VAL=0x0200
    REG=0x2a、VAL=0x7800
    REG=0x2b、VAL=0000
    REG=0x2C、VAL=0000
    REG=0x2D、VAL=0x401f
    REG=0x2e、VAL=0x00a8
    REG=0x2F、VAL=0x3000
    REG=0x30、VAL=0x5048
    REG=0x31、VAL=0xac02
    REG=0x32、VAL=0000
    REG=0x33、VAL=0000
    REG=0x34、VAL=0x29c7
    REG=0x35、VAL=0000
    REG=0x36、VAL=0000
    REG=0x37、VAL=0x0040
    REG=0x38、VAL=0x6150
    REG=0x39、VAL=0x4444
    REG=0x3a、VAL=0x0002
    REG=0x3b、VAL=0000
    REG=0x3c、VAL=0000
    REG=0x3D、VAL=0000
    REG=0x3E、VAL=0x0002
    REG=0x3f、VAL=0000
    REG=0x40、VAL=0x1140
    REG=0x41、VAL=0x796d
    REG=0x42、VAL=0x2000
    REG=0x43、VAL=0xa231
    REG=0x44、VAL=0x05e1
    REG=0x45、VAL=0xcde1
    REG=0x46、VAL=0x006d
    REG=0x47、VAL=0x2001
    REG=0x48、VAL=0x5006
    REG=0x49、VAL=0x0200
    REG=0x4a、VAL=0x7800
    REG=0x4b、VAL=0000
    REG=0x4c、VAL=0000
    REG=0x4d、VAL=0x401f
    REG=0x4e、VAL=0x00a8
    REG=0x4f、VAL=0x3000
    REG=0x50、VAL=0x5048
    REG=0x51、VAL=0xac02
    REG=0x52、VAL=0000
    REG=0x53、VAL=0000
    REG=0x54、VAL=0x29c7
    REG=0x55、VAL=0000
    REG=0x56、VAL=0000
    REG=0x57、VAL=0x0040
    REG=0x58、VAL=0x6150
    REG=0x59、VAL=0x4444
    REG=0x5a、VAL=0x0002
    REG=0x5b、VAL=0000
    REG=0x5c、VAL=0000
    REG=0x5d、VAL=0000
    REG=0x5e、VAL=0x0002
    REG=0x5f、VAL=0000
    REG=0x60、VAL=0x1140
    REG=0x61、VAL=0x796d
    REG=0x62、VAL=0x2000
    REG=0x63、VAL=0xa231
    REG=0x64、VAL=0x05e1
    REG=0x65、VAL=0xcde1
    REG=0x66、VAL=0x006d
    REG=0x67、VAL=0x2001
    REG=0x68、VAL=0x5006
    REG=0x69、VAL=0x0200
    REG=0x6A、VAL=0x7800
    REG=0x6b、VAL=0000
    REG=0x6c、VAL=0000
    REG=0x6d、VAL=0x401f
    REG=0x6e、VAL=0x00a8
    REG=0x6f、VAL=0x3000
    REG=0x70、VAL=0x5048
    REG=0x71、VAL=0xac02
    REG=0x72、VAL=0000
    REG=0x73、VAL=0000
    REG=0x74、VAL=0x29c7
    REG=0x75、VAL=0000
    REG=0x76、VAL=0000
    REG=0x77、VAL=0x0040
    REG=0x78、VAL=0x6150
    REG=0x79、VAL=0x4444
    REG=0x7a、VAL=0x0002
    REG=0x7B、VAL=0000
    REG=0x7c、VAL=0000
    REG=0x7d、VAL=0000
    REG=0x7E、VAL=0x0002
    REG=0x7f、VAL=0000
    REG=0x80、VAL=0x1140
    REG=0x81、VAL=0x796d
    REG=0x82、VAL=0x2000
    REG=0x83、VAL=0xa231
    REG=0x84、VAL=0x05e1
    REG=0x85、VAL=0xcde1
    REG=0x86、VAL=0x006d
    REG=0x87、VAL=0x2001
    REG=0x88、VAL=0x5006
    REG=0x89、VAL=0x0200
    REG=0x8a、VAL=0x7800
    REG=0x8b、VAL=0000
    REG=0x8c、VAL=0000
    REG=0x8d、VAL=0x401f
    REG=0x8e、VAL=0x00a8
    REG=0x8F、VAL=0x3000
    REG=0x90、VAL=0x5048
    REG=0x91、VAL=0xac02
    REG=0x92、VAL=0000
    REG=0x93、VAL=0000
    REG=0x94、VAL=0x29c7
    REG=0x95、VAL=0000
    REG=0x96、VAL=0000
    REG=0x97、VAL=0x0040
    REG=0x98、VAL=0x6150
    REG=0x99、VAL=0x4444
    REG=0x9a、VAL=0x0002
    REG=0x9b、VAL=0000
    REG=0x9C、VAL=0000
    REG=0x9d、VAL=0000
    REG=0x9e、VAL=0x0002
    REG=0x9f、VAL=0000
    REG=0xa0、VAL=0x1140
    REG=0xa1、VAL=0x796d
    REG=0xa2、VAL=0x2000
    REG=0xa3、VAL=0xa231
    REG=0xa4、VAL=0x05e1
    REG=0xA5、VAL=0xcde1
    REG=0xa6、VAL=0x006d
    REG=0xa7、VAL=0x2001
    REG=0xa8、VAL=0x5006
    REG=0xa9、VAL=0x0200
    REG=0xAA、VAL=0x7800
    REG=0xab、VAL=0000
    REG=0xac、VAL=0000
    REG=0xAD、VAL=0x401f
    REG=0xae、VAL=0x00a8
    REG=0xaf、VAL=0x3000
    REG=0xb0、VAL=0x5048
    REG=b1、VAL=0xac02
    RE=b2、VAL=0000
    RE=b3、VAL=0000
    REG=b4、VAL=0x29c7
    RE=b5、VAL=0000
    RE=b6、VAL=0000
    REG=b7、VAL=0x0040
    REG=0xb8、VAL=0x6150
    REG=0xb9、VAL=0x4444
    REG=0xBA、VAL=0x0002
    REG=0xbb、VAL=0000
    reg=bb、Val=0000
    REG=0xBD、VAL=0000
    REG=0xbe、VAL=0x0002
    reg=bbbf、VAL_0000
    REG=0xc0、VAL=0x1140
    REG=0xc1、VAL=0x796d
    REG=0xC2、VAL=0x2000
    REG=0xc3、VAL=0xa231
    REG=0xc4、VAL=0x05e1
    REG=0xc5、VAL=0xcde1
    REG=0xc6、VAL=0x006d
    REG=0xc7、VAL=0x2001
    REG=0xc8、VAL=0x5006
    REG=0xc9、VAL=0x0200
    REG=0xca、VAL=0x7800
    REG=0xcb、VAL=0000
    REG=0xcc、VAL=0000
    REG=0xcd、VAL=0x401f
    REG=0xce、VAL=0x00a8
    REG=0xCF、VAL=0x3000
    REG=0xd0、VAL=0x5048
    REG=0xD1、VAL=0xac02
    REG=0xd2、VAL=0000
    REG=0xD3、VAL=0000
    REG=0xd4、VAL=0x29c7
    REG=0xd5、VAL=0000
    REG=0xd6、VAL=0000
    REG=0xd7、VAL=0x0040
    REG=0xd8、VAL=0x6150
    REG=0xd9、VAL=0x4444
    REG=0xda、VAL=0x0002
    REG=0xdb、VAL=0000
    REG=0xdc、VAL=0000
    REG=0xdd、VAL=0000
    REG=0xDE、VAL=0x0002
    REG=0xdf、VAL=0000
    REG=0xe0、VAL=0x1140
    REG=0xe1、VAL=0x796d
    REG=0x2、VAL=0x2000
    REG=0xe3、VAL=0xa231
    REG=0xe4、VAL=0x05e1
    REG=0xe5、VAL=0xcde1
    REG=0xe6、VAL=0x006d
    REG=0xe7、VAL=0x2001
    REG=0xe8、VAL=0x5006
    REG=0xe9、VAL=0x0200
    REG=0xEA、VAL=0x7800
    REG=0xeb、VAL=0000
    REG=0xec、VAL=0000
    REG=0xED、VAL=0x401f
    REG=0xee、VAL=0x00a8
    REG=0xef、VAL=0x3000
    REG=0xf0、VAL=0x5048
    REG=0xF1、VAL=0xac02
    REG=0xF2、VAL=0000
    REG=0xF3、VAL=0000
    REG=0xf4、VAL=0x29c7
    REG=0xf5、VAL=0000
    REG=0xf6、VAL=0000
    REG=0xf7、VAL=0x0040
    REG=0xf8、VAL=0x6150
    REG=0xf9、VAL=0x4444
    REG=0xfa、VAL=0x0002
    REG=0xfb、VAL=0000
    REG=0xFC、VAL=0000
    REG=0xFD、VAL=0000
    REG=0xFE、VAL=0x0002
    REG=0xff、VAL=0000
    REG=0x100、VAL=0x1140
    REG=0x101、VAL=0x796d
    REG=0x102、VAL=0x2000
    REG=0x103、VAL=0xa231
    REG=0x104、VAL=0x05e1
    REG=0x105、VAL=0xcde1
    REG=0x106、VAL=0x006d
    REG=0x107、VAL=0x2001
    REG=0x108、VAL=0x5006
    REG=0x109、VAL=0x0200
    REG=0x10a、VAL=0x7800
    REG=0x10b、VAL=0000
    REG=0x10c、VAL=0000
    REG=0x10d、VAL=0x401f
    REG=0x10e、VAL=0x00a8
    REG=0x10f、VAL=0x3000
    REG=0x110、VAL=0x5048
    REG=0x111、VAL=0xac02
    REG=0x112、VAL=0000
    REG=0x113、VAL=0000
    REG=0x114、VAL=0x29c7
    REG=0x115、VAL=0000
    REG=0x116、VAL=0000
    REG=0x117、VAL=0x0040
    REG=0x118、VAL=0x6150
    REG=0x119、VAL=0x4444
    REG=0x11a、VAL=0x0002
    REG=0x11b、VAL=0000
    REG=0x11c、VAL=0000
    REG=0x11d、VAL=0000
    REG=0x11e、VAL=0x0002
    REG=0x11f、VAL=0000
    REG=0x120、VAL=0x1140
    REG=0x121、VAL=0x796d
    REG=0x122、VAL=0x2000
    REG=0x123、VAL=0xa231
    REG=0x124、VAL=0x05e1
    REG=0x125、VAL=0xcde1
    REG=0x126、VAL=0x006d
    REG=0x127、VAL=0x2001
    REG=0x128、VAL=0x5006
    REG=0x129、VAL=0x0200
    REG=0x12a、VAL=0x7800
    REG=0x12b、VAL=0000
    REG=0x12c、VAL=0000
    REG=0x12d、VAL=0x401f
    REG=0x12e、VAL=0x00a8
    REG=0x12f、VAL=0x3000
    REG=0x130、VAL=0x5048
    REG=0x131、VAL=0xac02
    REG=0x132、VAL=0000
    REG=0x133、VAL=0000
    REG=0x134、VAL=0x29c7
    REG=0x135、VAL=0000
    REG=0x136、VAL=0000
    REG=0x137、VAL=0x0040
    REG=0x138、VAL=0x6150
    REG=0x139、VAL=0x4444
    REG=0x13a、VAL=0x0002
    REG=0x13b、VAL=0000
    REG=0x13c、VAL=0000
    REG=0x13d、VAL=0000
    REG=0x13e、VAL=0x0002
    REG=0x13f、VAL=0000
    REG=0x140、VAL=0x1140
    REG=0x141、VAL=0x796d
    REG=0x142、VAL=0x2000
    REG=0x143、VAL=0xa231
    REG=0x144、VAL=0x05e1
    REG=0x145、VAL=0xcde1
    REG=0x146、VAL=0x006d
    REG=0x147、VAL=0x2001
    REG=0x148、VAL=0x5006
    REG=0x149、VAL=0x0200
    REG=0x14a、VAL=0x7800
    REG=0x14b、VAL=0000
    REG=0x14c、VAL=0000
    REG=0x14d、VAL=0x401f
    REG=0x14e、VAL=0x00a8
    REG=0x14f、VAL=0x3000
    REG=0x150、VAL=0x5048
    REG=0x151、VAL=0xac02
    REG=0x152、VAL=0000
    REG=0x153、VAL=0000
    REG=0x154、VAL=0x29c7
    REG=0x155、VAL=0000
    REG=0x156、VAL=0000
    REG=0x157、VAL=0x0040
    REG=0x158、VAL=0x6150
    REG=0x159、VAL=0x4444
    REG=0x15a、VAL=0x0002
    REG=0x15b、VAL=0000
    REG=0x15c、VAL=0000
    REG=0x15d、VAL=0000
    REG=0x15e、VAL=0x0002
    REG=0x15f、VAL=0000
    REG=0x160、VAL=0x1140
    REG=0x161、VAL=0x796d
    REG=0x162、VAL=0x2000
    REG=0x163、VAL=0xa231
    REG=0x164、VAL=0x05e1
    REG=0x165、VAL=0xcde1
    REG=0x166、VAL=0x006d
    REG=0x167、VAL=0x2001
    REG=0x168、VAL=0x5006
    REG=0x169、VAL=0x0200
    REG=0x16a、VAL=0x7800
    REG=0x16b、VAL=0000
    REG=0x16c、VAL=0000
    REG=0x16d、VAL=0x401f
    REG=0x16e、VAL=0x00a8
    REG=0x16f、VAL=0x3000
    REG=0x170、VAL=0x5048
    REG=0x171、VAL=0xac02
    REG=0x172、VAL=0000
    REG=0x173、VAL=0000
    REG=0x174、VAL=0x29c7
    REG=0x175、VAL=0000
    REG=0x176、VAL=0000
    REG=0x177、VAL=0x0040
    REG=0x178、VAL=0x6150
    REG=0x179、VAL=0x4444
    REG=0x17a、VAL=0x0002
    REG=0x17b、VAL=0000
    REG=0x17c、VAL=0000
    REG=0x17d、VAL=0000
    REG=0x17e、VAL=0x0002
    REG=0x17f、VAL=0000
    REG=0x180、VAL=0x1140
    REG=0x181、VAL=0x796d
    REG=0x182、VAL=0x2000
    REG=0x183、VAL=0xa231
    REG=0x184、VAL=0x05e1
    REG=0x185、VAL=0xcde1
    REG=0x186、VAL=0x006d
    REG=0x187、VAL=0x2001
    REG=0x188、VAL=0x5006
    REG=0x189、VAL=0x0200
    REG=0x18a、VAL=0x7800
    REG=0x18b、VAL=0000
    REG=0x18c、VAL=0000
    REG=0x18d、VAL=0x401f
    REG=0x18e、VAL=0x00a8
    REG=0x18f、VAL=0x3000
    REG=0x190、VAL=0x5048
    REG=0x191、VAL=0xac02
    REG=0x192、VAL=0000
    REG=0x193、VAL=0000
    REG=0x194、VAL=0x29c7
    REG=0x195、VAL=0000
    REG=0x196、VAL=0000
    REG=0x197、VAL=0x0040
    REG=0x198、VAL=0x6150
    REG=0x199、VAL=0x4444
    REG=0x19a、VAL=0x0002
    REG=0x19b、VAL=0000
    REG=0x19c、VAL=0000
    REG=0x19d、VAL=0000
    REG=0x19e、VAL=0x0002
    REG=0x19f、VAL=0000
    REG=0x1a0、VAL=0x1140
    REG=0x1a1、VAL=0x796d
    REG=0x1a2、VAL=0x2000
    REG=0x1a3、VAL=0xa231
    REG=0x1a4、VAL=0x05e1
    REG=0x1a5、VAL=0xcde1
    REG=0x1a6、VAL=0x006d
    REG=0x1a7、VAL=0x2001
    REG=0x1a8、VAL=0x5006
    REG=0x1a9、VAL=0x0200
    REG=0x1aa、VAL=0x7800
    REG=0x1ab、VAL=0000
    REG=0x1ac、VAL=0000
    REG=0x1AD、VAL=0x401f
    REG=0x1ae、VAL=0x00a8
    REG=0x1af、VAL=0x3000
    REG=0x1b0、VAL=0x5048
    REG=0x1b1、VAL=0xac02
    REG=0x1b2、VAL=0000
    REG=0x1b3、VAL=0000
    REG=0x1b4、VAL=0x29c7
    REG=0x1b5、VAL=0000
    REG=0x1b6、VAL=0000
    REG=0x1b7、VAL=0x0040
    REG=0x1b8、VAL=0x6150
    REG=0x1b9、VAL=0x4444
    REG=0x1ba、VAL=0x0002
    REG=0x1bb、VAL=0000
    REG=0x1bc、VAL=0000
    REG=0x1BD、VAL=0000
    REG=0x1be、VAL=0x0002
    REG=0x1bf、VAL=0000
    REG=0x1c0、VAL=0x1140
    REG=0x1c1、VAL=0x796d
    REG=0x1c2、VAL=0x2000
    REG=0x1c3、VAL=0xa231
    REG=0x1c4、VAL=0x05e1
    REG=0x1c5、VAL=0xcde1
    REG=0x1c6、VAL=0x006d
    REG=0x1c7、VAL=0x2001
    REG=0x1c8、VAL=0x5006
    REG=0x1c9、VAL=0x0200
    REG=0x1ca、VAL=0x7800
    REG=0x1cb、VAL=0000
    REG=0x1cc、VAL=0000
    REG=0x1cd、VAL=0x401f
    REG=0x1ce、VAL=0x00a8
    REG=0x1CF、VAL=0x3000
    REG=0x1d0、VAL=0x5048
    REG=0x1d1、VAL=0xac02
    REG=0x1d2、VAL=0000
    REG=0x1d3、VAL=0000
    REG=0x1d4、VAL=0x29c7
    REG=0x1d5、VAL=0000

    下面是 DP83867用作客户端时的寄存器转储:

    REG=0x0、VAL=0x1140
    REG=0x1、VAL=0x796d
    REG=0x2、VAL=0x2000
    REG=0x3、VAL=0xa231
    REG=0x4、VAL=0x05e1
    REG=0x5、VAL=0xcde1
    REG=0x6、VAL=0x006d
    REG=0x7、VAL=0x2001
    REG=0x8、VAL=0x5006
    REG=0x9、VAL=0x0200
    REG=0xA、VAL=0x7800
    REG=0xb、VAL=0000
    REG=0xc、VAL=0000
    REG=0xd、VAL=0x401f
    REG=0xe、VAL=0x00a8
    REG=0xF、VAL=0x3000
    REG=0x10、VAL=0x5048
    REG=0x11、VAL=0xac02
    REG=0x12、VAL=0000
    REG=0x13、VAL=0000
    REG=0x14、VAL=0x29c7
    REG=0x15、VAL=0000
    REG=0x16、VAL=0000
    REG=0x17、VAL=0x0040
    REG=0x18、VAL=0x6150
    REG=0x19、VAL=0x4444
    REG=0x1A、VAL=0x0002
    REG=0x1b、VAL=0000
    REG=0x1c、VAL=0000
    REG=0x1d、VAL=0000
    REG=0x1E、VAL=0x0002
    REG=0x1f、VAL=0000
    REG=0x20、VAL=0x1140
    REG=0x21、VAL=0x796d
    REG=0x22、VAL=0x2000
    REG=0x23、VAL=0xa231
    REG=0x24、VAL=0x05e1
    REG=0x25、VAL=0xcde1
    REG=0x26、VAL=0x006d
    REG=0x27、VAL=0x2001
    REG=0x28、VAL=0x5006
    REG=0x29、VAL=0x0200
    REG=0x2a、VAL=0x7800
    REG=0x2b、VAL=0000
    REG=0x2C、VAL=0000
    REG=0x2D、VAL=0x401f
    REG=0x2e、VAL=0x00a8
    REG=0x2F、VAL=0x3000
    REG=0x30、VAL=0x5048
    REG=0x31、VAL=0xac02
    REG=0x32、VAL=0000
    REG=0x33、VAL=0000
    REG=0x34、VAL=0x29c7
    REG=0x35、VAL=0000
    REG=0x36、VAL=0000
    REG=0x37、VAL=0x0040
    REG=0x38、VAL=0x6150
    REG=0x39、VAL=0x4444
    REG=0x3a、VAL=0x0002
    REG=0x3b、VAL=0000
    REG=0x3c、VAL=0000
    REG=0x3D、VAL=0000
    REG=0x3E、VAL=0x0002
    REG=0x3f、VAL=0000
    REG=0x40、VAL=0x1140
    REG=0x41、VAL=0x796d
    REG=0x42、VAL=0x2000
    REG=0x43、VAL=0xa231
    REG=0x44、VAL=0x05e1
    REG=0x45、VAL=0xcde1
    REG=0x46、VAL=0x006d
    REG=0x47、VAL=0x2001
    REG=0x48、VAL=0x5006
    REG=0x49、VAL=0x0200
    REG=0x4a、VAL=0x7800
    REG=0x4b、VAL=0000
    REG=0x4c、VAL=0000
    REG=0x4d、VAL=0x401f
    REG=0x4e、VAL=0x00a8
    REG=0x4f、VAL=0x3000
    REG=0x50、VAL=0x5048
    REG=0x51、VAL=0xac02
    REG=0x52、VAL=0000
    REG=0x53、VAL=0000
    REG=0x54、VAL=0x29c7
    REG=0x55、VAL=0000
    REG=0x56、VAL=0000
    REG=0x57、VAL=0x0040
    REG=0x58、VAL=0x6150
    REG=0x59、VAL=0x4444
    REG=0x5a、VAL=0x0002
    REG=0x5b、VAL=0000
    REG=0x5c、VAL=0000
    REG=0x5d、VAL=0000
    REG=0x5e、VAL=0x0002
    REG=0x5f、VAL=0000
    REG=0x60、VAL=0x1140
    REG=0x61、VAL=0x796d
    REG=0x62、VAL=0x2000
    REG=0x63、VAL=0xa231
    REG=0x64、VAL=0x05e1
    REG=0x65、VAL=0xcde1
    REG=0x66、VAL=0x006d
    REG=0x67、VAL=0x2001
    REG=0x68、VAL=0x5006
    REG=0x69、VAL=0x0200
    REG=0x6A、VAL=0x7800
    REG=0x6b、VAL=0000
    REG=0x6c、VAL=0000
    REG=0x6d、VAL=0x401f
    REG=0x6e、VAL=0x00a8
    REG=0x6f、VAL=0x3000
    REG=0x70、VAL=0x5048
    REG=0x71、VAL=0xac02
    REG=0x72、VAL=0000
    REG=0x73、VAL=0000
    REG=0x74、VAL=0x29c7
    REG=0x75、VAL=0000
    REG=0x76、VAL=0000
    REG=0x77、VAL=0x0040
    REG=0x78、VAL=0x6150
    REG=0x79、VAL=0x4444
    REG=0x7a、VAL=0x0002
    REG=0x7B、VAL=0000
    REG=0x7c、VAL=0000
    REG=0x7d、VAL=0000
    REG=0x7E、VAL=0x0002
    REG=0x7f、VAL=0000
    REG=0x80、VAL=0x1140
    REG=0x81、VAL=0x796d
    REG=0x82、VAL=0x2000
    REG=0x83、VAL=0xa231
    REG=0x84、VAL=0x05e1
    REG=0x85、VAL=0xcde1
    REG=0x86、VAL=0x006d
    REG=0x87、VAL=0x2001
    REG=0x88、VAL=0x5006
    REG=0x89、VAL=0x0200
    REG=0x8a、VAL=0x7800
    REG=0x8b、VAL=0000
    REG=0x8c、VAL=0000
    REG=0x8d、VAL=0x401f
    REG=0x8e、VAL=0x00a8
    REG=0x8F、VAL=0x3000
    REG=0x90、VAL=0x5048
    REG=0x91、VAL=0xac02
    REG=0x92、VAL=0000
    REG=0x93、VAL=0000
    REG=0x94、VAL=0x29c7
    REG=0x95、VAL=0000
    REG=0x96、VAL=0000
    REG=0x97、VAL=0x0040
    REG=0x98、VAL=0x6150
    REG=0x99、VAL=0x4444
    REG=0x9a、VAL=0x0002
    REG=0x9b、VAL=0000
    REG=0x9C、VAL=0000
    REG=0x9d、VAL=0000
    REG=0x9e、VAL=0x0002
    REG=0x9f、VAL=0000
    REG=0xa0、VAL=0x1140
    REG=0xa1、VAL=0x796d
    REG=0xa2、VAL=0x2000
    REG=0xa3、VAL=0xa231
    REG=0xa4、VAL=0x05e1
    REG=0xA5、VAL=0xcde1
    REG=0xa6、VAL=0x006d
    REG=0xa7、VAL=0x2001
    REG=0xa8、VAL=0x5006
    REG=0xa9、VAL=0x0200
    REG=0xAA、VAL=0x7800
    REG=0xab、VAL=0000
    REG=0xac、VAL=0000
    REG=0xAD、VAL=0x401f
    REG=0xae、VAL=0x00a8
    REG=0xaf、VAL=0x3000
    REG=0xb0、VAL=0x5048
    REG=b1、VAL=0xac02
    RE=b2、VAL=0000
    RE=b3、VAL=0000
    REG=b4、VAL=0x29c7
    RE=b5、VAL=0000
    RE=b6、VAL=0000
    REG=b7、VAL=0x0040
    REG=0xb8、VAL=0x6150
    REG=0xb9、VAL=0x4444
    REG=0xBA、VAL=0x0002
    REG=0xbb、VAL=0000
    reg=bb、Val=0000
    REG=0xBD、VAL=0000
    REG=0xbe、VAL=0x0002
    reg=bbbf、VAL_0000
    REG=0xc0、VAL=0x1140
    REG=0xc1、VAL=0x796d
    REG=0xC2、VAL=0x2000
    REG=0xc3、VAL=0xa231
    REG=0xc4、VAL=0x05e1
    REG=0xc5、VAL=0xcde1
    REG=0xc6、VAL=0x006d
    REG=0xc7、VAL=0x2001
    REG=0xc8、VAL=0x5006
    REG=0xc9、VAL=0x0200
    REG=0xca、VAL=0x7800
    REG=0xcb、VAL=0000
    REG=0xcc、VAL=0000
    REG=0xcd、VAL=0x401f
    REG=0xce、VAL=0x00a8
    REG=0xCF、VAL=0x3000
    REG=0xd0、VAL=0x5048
    REG=0xD1、VAL=0xac02
    REG=0xd2、VAL=0000
    REG=0xD3、VAL=0000
    REG=0xd4、VAL=0x29c7
    REG=0xd5、VAL=0000
    REG=0xd6、VAL=0000
    REG=0xd7、VAL=0x0040
    REG=0xd8、VAL=0x6150
    REG=0xd9、VAL=0x4444
    REG=0xda、VAL=0x0002
    REG=0xdb、VAL=0000
    REG=0xdc、VAL=0000
    REG=0xdd、VAL=0000
    REG=0xDE、VAL=0x0002
    REG=0xdf、VAL=0000
    REG=0xe0、VAL=0x1140
    REG=0xe1、VAL=0x796d
    REG=0x2、VAL=0x2000
    REG=0xe3、VAL=0xa231
    REG=0xe4、VAL=0x05e1
    REG=0xe5、VAL=0xcde1
    REG=0xe6、VAL=0x006d
    REG=0xe7、VAL=0x2001
    REG=0xe8、VAL=0x5006
    REG=0xe9、VAL=0x0200
    REG=0xEA、VAL=0x7800
    REG=0xeb、VAL=0000
    REG=0xec、VAL=0000
    REG=0xED、VAL=0x401f
    REG=0xee、VAL=0x00a8
    REG=0xef、VAL=0x3000
    REG=0xf0、VAL=0x5048
    REG=0xF1、VAL=0xac02
    REG=0xF2、VAL=0000
    REG=0xF3、VAL=0000
    REG=0xf4、VAL=0x29c7
    REG=0xf5、VAL=0000
    REG=0xf6、VAL=0000
    REG=0xf7、VAL=0x0040
    REG=0xf8、VAL=0x6150
    REG=0xf9、VAL=0x4444
    REG=0xfa、VAL=0x0002
    REG=0xfb、VAL=0000
    REG=0xFC、VAL=0000
    REG=0xFD、VAL=0000
    REG=0xFE、VAL=0x0002
    REG=0xff、VAL=0000
    REG=0x100、VAL=0x1140
    REG=0x101、VAL=0x796d
    REG=0x102、VAL=0x2000
    REG=0x103、VAL=0xa231
    REG=0x104、VAL=0x05e1
    REG=0x105、VAL=0xcde1
    REG=0x106、VAL=0x006d
    REG=0x107、VAL=0x2001
    REG=0x108、VAL=0x5006
    REG=0x109、VAL=0x0200
    REG=0x10a、VAL=0x7800
    REG=0x10b、VAL=0000
    REG=0x10c、VAL=0000
    REG=0x10d、VAL=0x401f
    REG=0x10e、VAL=0x00a8
    REG=0x10f、VAL=0x3000
    REG=0x110、VAL=0x5048
    REG=0x111、VAL=0xac02
    REG=0x112、VAL=0000
    REG=0x113、VAL=0000
    REG=0x114、VAL=0x29c7
    REG=0x115、VAL=0000
    REG=0x116、VAL=0000
    REG=0x117、VAL=0x0040
    REG=0x118、VAL=0x6150
    REG=0x119、VAL=0x4444
    REG=0x11a、VAL=0x0002
    REG=0x11b、VAL=0000
    REG=0x11c、VAL=0000
    REG=0x11d、VAL=0000
    REG=0x11e、VAL=0x0002
    REG=0x11f、VAL=0000
    REG=0x120、VAL=0x1140
    REG=0x121、VAL=0x796d
    REG=0x122、VAL=0x2000
    REG=0x123、VAL=0xa231
    REG=0x124、VAL=0x05e1
    REG=0x125、VAL=0xcde1
    REG=0x126、VAL=0x006d
    REG=0x127、VAL=0x2001
    REG=0x128、VAL=0x5006
    REG=0x129、VAL=0x0200
    REG=0x12a、VAL=0x7800
    REG=0x12b、VAL=0000
    REG=0x12c、VAL=0000
    REG=0x12d、VAL=0x401f
    REG=0x12e、VAL=0x00a8
    REG=0x12f、VAL=0x3000
    REG=0x130、VAL=0x5048
    REG=0x131、VAL=0xac02
    REG=0x132、VAL=0000
    REG=0x133、VAL=0000
    REG=0x134、VAL=0x29c7
    REG=0x135、VAL=0000
    REG=0x136、VAL=0000
    REG=0x137、VAL=0x0040
    REG=0x138、VAL=0x6150
    REG=0x139、VAL=0x4444
    REG=0x13a、VAL=0x0002
    REG=0x13b、VAL=0000
    REG=0x13c、VAL=0000
    REG=0x13d、VAL=0000
    REG=0x13e、VAL=0x0002
    REG=0x13f、VAL=0000
    REG=0x140、VAL=0x1140
    REG=0x141、VAL=0x796d
    REG=0x142、VAL=0x2000
    REG=0x143、VAL=0xa231
    REG=0x144、VAL=0x05e1
    REG=0x145、VAL=0xcde1
    REG=0x146、VAL=0x006d
    REG=0x147、VAL=0x2001
    REG=0x148、VAL=0x5006
    REG=0x149、VAL=0x0200
    REG=0x14a、VAL=0x7800
    REG=0x14b、VAL=0000
    REG=0x14c、VAL=0000
    REG=0x14d、VAL=0x401f
    REG=0x14e、VAL=0x00a8
    REG=0x14f、VAL=0x3000
    REG=0x150、VAL=0x5048
    REG=0x151、VAL=0xac02
    REG=0x152、VAL=0000
    REG=0x153、VAL=0000
    REG=0x154、VAL=0x29c7
    REG=0x155、VAL=0000
    REG=0x156、VAL=0000
    REG=0x157、VAL=0x0040
    REG=0x158、VAL=0x6150
    REG=0x159、VAL=0x4444
    REG=0x15a、VAL=0x0002
    REG=0x15b、VAL=0000
    REG=0x15c、VAL=0000
    REG=0x15d、VAL=0000
    REG=0x15e、VAL=0x0002
    REG=0x15f、VAL=0000
    REG=0x160、VAL=0x1140
    REG=0x161、VAL=0x796d
    REG=0x162、VAL=0x2000
    REG=0x163、VAL=0xa231
    REG=0x164、VAL=0x05e1
    REG=0x165、VAL=0xcde1
    REG=0x166、VAL=0x006d
    REG=0x167、VAL=0x2001
    REG=0x168、VAL=0x5006
    REG=0x169、VAL=0x0200
    REG=0x16a、VAL=0x7800
    REG=0x16b、VAL=0000
    REG=0x16c、VAL=0000
    REG=0x16d、VAL=0x401f
    REG=0x16e、VAL=0x00a8
    REG=0x16f、VAL=0x3000
    REG=0x170、VAL=0x5048
    REG=0x171、VAL=0xac02
    REG=0x172、VAL=0000
    REG=0x173、VAL=0000
    REG=0x174、VAL=0x29c7
    REG=0x175、VAL=0000
    REG=0x176、VAL=0000
    REG=0x177、VAL=0x0040
    REG=0x178、VAL=0x6150
    REG=0x179、VAL=0x4444
    REG=0x17a、VAL=0x0002
    REG=0x17b、VAL=0000
    REG=0x17c、VAL=0000
    REG=0x17d、VAL=0000
    REG=0x17e、VAL=0x0002
    REG=0x17f、VAL=0000
    REG=0x180、VAL=0x1140
    REG=0x181、VAL=0x796d
    REG=0x182、VAL=0x2000
    REG=0x183、VAL=0xa231
    REG=0x184、VAL=0x05e1
    REG=0x185、VAL=0xcde1
    REG=0x186、VAL=0x006d
    REG=0x187、VAL=0x2001
    REG=0x188、VAL=0x5006
    REG=0x189、VAL=0x0200
    REG=0x18a、VAL=0x7800
    REG=0x18b、VAL=0000
    REG=0x18c、VAL=0000
    REG=0x18d、VAL=0x401f
    REG=0x18e、VAL=0x00a8
    REG=0x18f、VAL=0x3000
    REG=0x190、VAL=0x5048
    REG=0x191、VAL=0xac02
    REG=0x192、VAL=0000
    REG=0x193、VAL=0000
    REG=0x194、VAL=0x29c7
    REG=0x195、VAL=0000
    REG=0x196、VAL=0000
    REG=0x197、VAL=0x0040
    REG=0x198、VAL=0x6150
    REG=0x199、VAL=0x4444
    REG=0x19a、VAL=0x0002
    REG=0x19b、VAL=0000
    REG=0x19c、VAL=0000
    REG=0x19d、VAL=0000
    REG=0x19e、VAL=0x0002
    REG=0x19f、VAL=0000
    REG=0x1a0、VAL=0x1140
    REG=0x1a1、VAL=0x796d
    REG=0x1a2、VAL=0x2000
    REG=0x1a3、VAL=0xa231
    REG=0x1a4、VAL=0x05e1
    REG=0x1a5、VAL=0xcde1
    REG=0x1a6、VAL=0x006d
    REG=0x1a7、VAL=0x2001
    REG=0x1a8、VAL=0x5006
    REG=0x1a9、VAL=0x0200
    REG=0x1aa、VAL=0x7800
    REG=0x1ab、VAL=0000
    REG=0x1ac、VAL=0000
    REG=0x1AD、VAL=0x401f
    REG=0x1ae、VAL=0x00a8
    REG=0x1af、VAL=0x3000
    REG=0x1b0、VAL=0x5048
    REG=0x1b1、VAL=0xac02
    REG=0x1b2、VAL=0000
    REG=0x1b3、VAL=0000
    REG=0x1b4、VAL=0x29c7
    REG=0x1b5、VAL=0000
    REG=0x1b6、VAL=0000
    REG=0x1b7、VAL=0x0040
    REG=0x1b8、VAL=0x6150
    REG=0x1b9、VAL=0x4444
    REG=0x1ba、VAL=0x0002
    REG=0x1bb、VAL=0000
    REG=0x1bc、VAL=0000
    REG=0x1BD、VAL=0000
    REG=0x1be、VAL=0x0002
    REG=0x1bf、VAL=0000
    REG=0x1c0、VAL=0x1140
    REG=0x1c1、VAL=0x796d
    REG=0x1c2、VAL=0x2000
    REG=0x1c3、VAL=0xa231
    REG=0x1c4、VAL=0x05e1
    REG=0x1c5、VAL=0xcde1
    REG=0x1c6、VAL=0x006d
    REG=0x1c7、VAL=0x2001
    REG=0x1c8、VAL=0x5006
    REG=0x1c9、VAL=0x0200
    REG=0x1ca、VAL=0x7800
    REG=0x1cb、VAL=0000
    REG=0x1cc、VAL=0000
    REG=0x1cd、VAL=0x401f
    REG=0x1ce、VAL=0x00a8
    REG=0x1CF、VAL=0x3000
    REG=0x1d0、VAL=0x5048
    REG=0x1d1、VAL=0xac02
    REG=0x1d2、VAL=0000
    REG=0x1d3、VAL=0000
    REG=0x1d4、VAL=0x29c7
    REG=0x1d5、VAL=0000

    如果需要进一步的信息、请告诉我。

    谢谢、

    那曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naman、

    我需要几天时间来查看寄存器转储、看看是否有任何关于带宽差异的线索。 感谢您的耐心等待、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cecilia、

    当您有任何更新时、请告诉我。

    同时、您能否确认这是否纯粹是一个可通过寄存器设置或 PHY 驱动程序更改来解决的软件问题?

    我之所以提出这一问题、是因为我们的硬件团队需要确认使用此 PHY 制造下一批电路板的模块。 因此、如果问题纯粹是 SW 1、我们可以在 SW 版本中进行更改。 但是、如果问题变为 HW 1、则我们的下一批产品将受到影响。

    谢谢、

    那曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naman、

    在配置之间进行更改时、寄存器转储看起来没有变化。 因此、它看起来不是任何软件问题。 我必须在内部与我的团队一起查看是否有其他要调试的硬件项目。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cecilia、

    下面是 DP83867的硬件侧提供的一些进一步信息、这些信息可能有助于调试。

    下面是我们在系统中实现的 DP83867部分的原理图。

    TI 未审查该原理图。 我们遵循了以下由 TI FAE 共享并向我们推荐的检查清单。 原理图和布局仅根据此检查清单进行设计。

    e2e.ti.com/.../DP83867_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist-_2800_1_2900_.xlsx

    此致、

    那曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naman、

    MDI 引脚上使用的4.7pF 电容器是什么?

    感谢大家分享原理图、还能分享应用的方框图吗? 在这种情况下、当 DP83867配置为客户端时、它是否从服务器(PC)接收数据包?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    根据从 TI 网站下载的以下文档中的参考设计、使用4.7pF 电容器。

    e2e.ti.com/.../Design-guidelines-for-DP83867CRRGZ.pdf

    当 DP83857配置为客户端时、它会向服务器发送数据包。 在 iperf 术语中、客户端在服务器下载数据包时上载数据包。

    有关 iperf 工具 的信息、请参阅此链接:openmaniak.com/iperf.php

    此致、

    那曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naman、

    好的、我需要在星期四结束前查看并分享我的反馈。

    谢谢

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naman、

    RGMII 的发送或接收接口似乎没有针对延迟配置进行适当调整。 您能否尝试单独配置延迟设置? 它可以通过寄存器0x86来完成。  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    将寄存器0x86中的 TX 和 RX 延迟值更改为2ns 起作用。 现在、我在上传和下载过程中获得~1Gbps 的速度。

    我通过 HIT 和试用获得了该延迟值。 是否有任何文档指定此值应设置为什么值?

    在使用不同的路由器或交换机而不是连接 PC 时、更改此值是否会影响性能?
    在器件的最终用例中、PHY 可以连接到非自举路由器或交换机等任何设备。 我想知道、如果这些计时可能会影响性能、是否会出现问题。 或者、这些更改现在是否适用于每种情况?

    此致、
    那曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naman、

    最好听到您具有正确的带宽。 我们提供了有关 RGMII 时序预算的应用手册、其中介绍了如何计算 RGMII 与 DP83867搭配使用时所需的预算。  

    我无法确认是否所有器件都会受到影响、因为我认为这也取决于链路合作伙伴的时间。