This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS822:CPU LVDS 设计讨论

Guru**** 2927710 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950047/sn65lvds822-cpu-lvds-design-discussion

器件型号:SN65LVDS822

您好!

请查看下面的客户问题。 谢谢。

我们 的 CPU LVDS 引脚电源为1.8V、SN65LVDS822 LVDS 输入引脚电源为3.3V。 我们在1.8V 中发现一些泄漏、并删除了 R1705 (附加原理图)、1.8V 变为正常。 如何解决泄漏问题?

2.在我们切断 LVDS 引脚后、我们发现 SN65LVDS822的 LVDS 输入引脚为3.3V。

正确吗?

e2e.ti.com/.../SN65LVDS822.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将回顾原理图、并在明天与您联系。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您看到泄漏时、以下引脚设置为什么?

    CLKPOL、转换、MODE14、SHTDN、SWaP

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4979999:

    您是否能够获得 MODE14的信息? 我想知道这个引脚的设置是什么。 我意识到您将串联电阻器与 LVDS 引脚一起放置。 有什么价值? 输入 LVDS 上的串联电阻器用于未使用的引脚。 您必须将它们更改为0Ω Ω 电阻器。 您是否使用全部4个数据输入? 您能否仔细检查 CPU 是否传输时钟?

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的反馈。

    通道1:1.8V

    CH2:CLKPOL

    CH3:MODE14

    CH4:SHTDN#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您共享快照。 您能否移除 LVDS 引脚中的串联电阻并将其更改为0Ω Ω? 您是否观察到相同的问题?

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 MODE14引脚、您可以在最后的回复中看到波形、该波形设置为低电平。

    串联电阻为0欧姆、CLK 可以正常输出。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您确认串联电阻器为零欧姆、并且当串联电阻器为零欧姆时、波形被采用。 我将深入研究这一点、有时明天会与您再次会面。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能帮您缩小圆圈吗? 我想了解为什么红色圆圈中有尖峰。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron:

    这是放大。

    CH2:CLKPOL

    CH3:MODE14

    我认为这不是尖峰、而是软件在这段时间内配置 GPIO 时的脉冲。

      

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    CLKPOL 和 MODE14是输入引脚。 这些引脚应该是静态低电平、这意味着您不能动态更改这些引脚。 MODE14设置 LVDS 数据格式。

    Aaron