This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:与948 GPIO3连接的问题约为941 D_GPIO3

Guru**** 2540610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947384/ds90ub948-q1-issue-about-941-d_gpio3-connect-with-948-gpio3

器件型号:DS90UB948-Q1

您好!

 我们使用一个941连接、2个948用于2个显示屏:
将941的 GPIO0/1/2/3更改为 第一批的 GPIO0/1/2/3和将941的 D_GPIO0/1/2/3更改为 secont 的 GPIO0/1/2/3。

设置 GPIO3输出 、然后我们在941的 D_GPIO3上设置为高电平、但 GPIO3不是高电平;

但是、在设置 GPIO3输入后、我们看到941的 D_GPIO3的变化遵循9O3。


谢谢

代码:

静态 int du90ub941_enable_port (struct goodix_ts_data * ts、
int port_index)

U8 dreg、dval;
dreg = 0x1E;
dval = 0;
du90ub941_i2c_read (ts、dreg、&dval、1);
dev_err (&ts->client->dev、"941[4] reg=0x%x、val=0x%x\n"、dreg、dval);

如果(port_index = 0)
Dval = 0x1;
否则、如果(port_index = 1)
dval = 0x4;
其他
返回0;

du90ub941_i2c_write (ts、dreg、&dval、1);


//设置 GPIO3输出
案例3:
dreg = 0x0F;
dval = 0;
du90ub941_i2c_read (ts、dreg、&dval、1);
dev_err (&ts->client->dev、"941 before out reg=0x%x、val=0x%x\n"、dreg、
评估);
dval &= 0xf0;
dval |= 0x03;
du90ub941_i2c_write (ts、dreg、&dval、1);
dval = 0;
du90ub941_i2c_read (ts、dreg、&dval、1);
dev_err (&ts->client->dev、"941 after out reg=0x%x、val=0x%x\n"、dreg、
评估);

dreg = 0x1f;
dval = 0;
du90ub948_i2c_read (ts、dreg、&dval、1);
dev_err (&ts->client->dev、"948 before out reg=0x%x、val=0x%x\n"、dreg、
评估);
dval &= 0xf0;
dval |= 0x05;
du90ub948_i2c_write (ts、dreg、&dval、1);
dval = 0;
du90ub948_i2c_read (ts、dreg、&dval、1);
dev_err (&ts->client->dev、"948 after out reg=0x%x、val=0x%x\n"、dreg、
评估);
中断;


//设置 GPIO3输入
案例3:
dreg = 0x0F;
dval = 0;
du90ub941_i2c_read (ts、dreg、&dval、1);
dev_err (&ts->client->dev、"941 in reg=0x%x、v=0x%x\n"、dreg、dval);
dval &= 0xf0;
dval |= 0x05;
du90ub941_i2c_write (ts、dreg、&dval、1);

dreg = 0x1f;
dval = 0;
du90ub948_i2c_read (ts、dreg、&dval、1);
dev_err (&ts->client->dev、"948 in reg=0x%x、v=0x%x\n"、dreg、dval);
dval &= 0xf0;
dval |= 0x03;
du90ub948_i2c_write (ts、dreg、&dval、1);
中断;



日志:

[1.498605] Semidrive DS941 DS948 Goodix-TS 5-0014:goodix_ts_probe ():get_gpio error=0

[1.506790] Semidrive DS941 DS948 Goodix-TS 5-0014:TS->addr_ds941=0xd,ts->addr_ds948=0x3c

[1.515252] Semidrive DS941 DS948 Goodix-TS 5-0014:TS->IRQ_CHANNEL = 3、ts->RESET_CHANNEL = 2

[1.543934] Semidrive DS941 DS948 Goodix-TS 5-0014:941[4] reg =0x1E、val=0x4

[1.553453] Semidrive DS941 DS948 Goodix-TS 5-0014:941 reg=0x17、val=0x9e

[1.560793] Semidrive DS941 DS948 Goodix-TS 5-0014:941 reg=0x7、val=0xba

[1.568074] Semidrive DS941 DS948 Goodix-TS 5-0014:941 reg=0x8、val=0xba

[1.575323] Semidrive DS941 DS948 Goodix-TS 5-0014:941 reg=0x70、val=0x28

[1.582664] Semidrive DS941 DS948 Goodix-TS 5-0014:941 reg=0x77、val=0x28

[1.590005] Semidrive DS941 DS948 Goodix-TS 5-0014:在 OUT RE=0xF、val=0x0之前为941

[1.601109] Semidrive DS941 DS948 Goodix-TS 5-0014:941 after out reg=0xF、val=0x3 //

[1.609183] Semidrive DS941 DS948 Goodix-TS 5-0014:948 before out reg=0x1f、val=0x3

[1.617677] Semidrive DS941 DS948 Goodix-TS 5-0014:948 after out reg=0x1f、val=0x5 //输出

[1.644092] Semidrive DS941 DS948 Goodix-TS 5-0014:goodix_ts_probe ():调用复位

[1.652122] Semidrive DS941 DS948 Goodix-TS 5-0014:948 before reg=0x1E、val=0x90

[1.660449] Semidrive DS941 DS948 Goodix-TS 5-0014:在 reg=0x1E、val=0x10后为948

[1.752086] Semidrive DS941 DS948 Goodix-TS 5-0014:TS->CLIENT->addr =0x14 1.

[1.761469] Semidrive DS941 DS948 Goodix-TS 5-0014:goodix_reset ():重置为高电平

[1.769163] Semidrive DS941 DS948 Goodix-TS 5-0014:948 before reg=0x1E、val=0x10

[1.777396] Semidrive DS941 DS948 Goodix-TS 5-0014:在 reg=0x1E、val=0x90后为948

[1.852568] Semidrive DS941 DS948 Goodix-TS 5-0014:941 in reg=0xF、val=0x3

[1.860261] Semidrive DS941 DS948 Goodix-TS 5-0014:948 in reg=0x1f、val=0x5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    9oS 是否已锁定并正在接收视频数据? 两个94.0的端口0是否都连接到941AS?

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

      感谢您的帮助!

    是的,我们将941连接到2 948 (941的 GPIO*连接到第一个942的 GPIO*,941的 D_GPIO*连接到第二个942的 GPIO*)

    很抱歉、附件出错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的脚本设置没有问题。 您能给我一个用于941和942的寄存器转储吗?

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     感谢您的帮助!

    请检查 e2e.ti.com/.../dump_5F00_before_5F00_setting_5F00_D_5F00_GPIO3_5F00_input.txtattachment 中的 reg dump

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在948上、您似乎已将寄存器0x34设置为0x01。 这意味着您要写入948的端口1而不是端口0。 请将寄存器0x34设置为0x00、然后将0x05写入948上的寄存器0x1F。

    此致、

    Michael W.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mechael、

    将948侧的寄存器0x34设置为0x0后、我们无法读取948的 GPIO 状态、请访问 check.e2e.ti.com/.../dump_5F00_before_5F00_setting_5F00_D_5F00_gpio3_5F00_input_5F00_port0.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将在星期四(10月22日)之前回顾您的垃圾、并返回给您。

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试实施此过程并查看它是否能解决您的问题?

    •写入(941、0x1E、0x01)
    •写入(941、0x0F、0x03)
    •写入(941、0x1E、0x02)
    •写入(941、0x0F、0x03)
    •写入(948_port0、0x34、0x01)
    •写入(948_port0、0x1F、0x05)
    •写入(948-port1、0x34、0x01)
    •写入(948-port1、0x1F、0x05)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mechael、

    感谢您的帮助!

    我尝试以下操作:

    •写入(941、0x1E、0x01)
    •写入(941、0x0F、0x03)
    •写入(941、0x1E、0x02)
    •写入(941、0x0F、0x03)
    •写入(948_port0、0x34、0x01)
    •写入(948_port0、0x1F、0x05)
    •写入(948-port1、0x34、0x01)
    •写入(948-port1、0x1F、0x05)
     
    但仍然不好、请帮助检查我的日志。  e2e.ti.com/.../log_5F00_1026.txt
    有一些问题:
    •写入(941、0x1E、0x01)
    •写入(941、0x0F、0x03)
    •写入(941、0x1E、0x02)
    •写入(941、0x0F、0x03)      //对于两个使能端2 948,我都将941 0x1E 设置为0x4, 是否正常?
    •WRITE (948_port0、0x34、0x01)  //第二948使用 GPIO0~3、而不是 DGPIO0~3、 因此第二948上的依赖端口索引(0x34)应为0或1?  
    •写入(948_port0、0x1F、0x05)
    •写入(948-port1、0x34、0x01)
    •写入(948-port1、0x1F、0x05)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     "我为使能2 948将941 0x1E 设置为0x4、 它可以吗?" 您需要单独设置 D_GPIO 和 GPIO。  您可以将0x1E 写入0x04、但需要从另一个 I2C 地址配置 D_GPIO (0x0F)。

    settig 0x34将端口选择设置为写入端口0。 "第二个948使用了 GPIO0~3、而不是 DGPIO0~3、 因此第二个948上的端口索引(0x34)应为0或1? "你能澄清你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mechael、

    感谢您的帮助!

    还有好消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否澄清您的问题?

     "第二个948使用了 GPIO0~3、而不是 DGPIO0~3、 因此第二个948上的端口索引(0x34)应为0或1? "  

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在早期讨论中、我检查了948的寄存器0x34上的值0/1;

    将948侧的寄存器0x34设置为0x0后、我们无法读取948的 GPIO 状态、请访问 check.dump_before_setting_D_gpio3_input_port0.txt

    请帮助提前检查我们的转储寄存器和初始代码;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要选择要读取 GPIO 状态的端口、这意味着0x34必须为0x01或0x02才能读取 GPIO 值。

    此致、

    Michael W.