This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI USB 3.0 xHCI 主机控制器 Win 10驱动程序

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952312/ti-usb-3-0-xhci-host-controller-win-10-driver

主题中讨论的其他器件:TUSB7320、 TUSB7340

你(们)好

如果 TI 的论坛不对、请原谅我-我是新加入的!

Windows 10最近更新了一台有点旧的 HP 计算机

 此时,我的 USB 3.0停止工作。

查看器件管理器、可以看到它是 一个 TI USB 3.0 xHCI 主机控制器

Windows 为我提供了代码10“The device cannot start (设备无法启动)”错误

Windows 声称安装了最新的驱动程序、我在阳光下尝试了所有补救措施、但没有"使用大砖"编程!

有人能不能对这一点做出任何说明...也许可以给我指出替代驾驶员的来源

如果我离开了足够的地方,我就会把头发撕掉

非常感谢您提供的任何帮助

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    TI 有两个主机控制器器件 TUSB7320和 TUSB7340。 这两个器件都使用 Windows 10操作系统提供的默认 xHCI 驱动程序。 下面的链接可找到 适用于 Win8/8.1/10的 TUSB73x0 xHCI 过滤器驱动程序(修订版 A) 、您可能需要在 Windows 10系统上重新安装该驱动程序。 请确认是否已安装此驱动程序、如果未安装、请进行安装。 此外,您还应确保系统上未安装 Windows 7 (及更早版本)驱动程序。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    非常感谢您的回复和解决我的问题

    已安装驱动程序、所有驱动程序似乎都可以再次正常工作

    非常感谢大家的大力支持

    Jonathan