This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:询问 TS3USB221设计建议

Guru**** 2769225 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221, TS3USB3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949717/ts3usb221-asking-for-the-ts3usb221-design-suggestion

器件型号:TS3USB221
主题中讨论的其他器件: TS3USB3000

您好、先生、

 

我的客户希望设计 TS3USB221。

您是否会查看原理图和布局并提供意见?

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尽快进行审核并提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    请帮帮我。

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您要级联两个多路复用器、因此最好使用 TS3USB3000、它具有更高的带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    感谢您的反馈。 客户希望继续 使用 TS3USB221。

    请在此处查看随附的布局吗?

    txn.box.com/.../jyvkca4k4hftsxtzup7zj6y3w4vas48y

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有*brd 文件吗? 我无法打开 PCB 文件。

    我还担心级联 MUX、客户是否运行了仿真  以确保通过 USB HS 眼图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您是否会使用布局查看器来查看布局?

    非常感谢、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们无法安装未经 TI 批准的软件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好 Brian、

    已向其发送 TT、您将能够安装此软件。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定、我会尝试