This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:以太网链路断开

Guru**** 2766455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946536/dp83867ir-ethernet-link-down

器件型号:DP83867IR

Team 大家好、我们希望在温度约为65°C 或以上、在顶部测量的温度下寻求帮助、

有一条以太网通信(Gbit)下行链路和 MII 串行消息的终止。 电源电压和25MHz 时钟正常。 编程的偏斜(RX 和 TX)为1.5ns 或2ns。

我们想知道您是否遇到了类似的问题?

提前感谢您。

此致、

标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    链路之前是否正常工作、但它突然下降? 或者器件是否完全无法在65°C 左右进行链接?  

    您能在该温度下观察 MDI 引脚上的 FLPS 吗?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikhil、

    关于 Mark 以上的客户询问、以下是客户向我们分享的信息:

    以太网链路正常工作;当温度超过给定阈值时、链路将丢失。
     
    在此封装中、您将找到一些逻辑分析仪波形:
     
    1。
    顶部:   MDI 通信、在1148.9 (大约)时通信结束
    底部:特别是在1148.9、两次尝试通信
     
    2.
    顶部:   正常消息、带有 DP83867回复
    底部:最后一条消息:DP83867未回复、数据= FFFF

    期待您在上面提供的信息中发表评论。

    此致、

    Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您提供相关信息。 我有以下问题:

    1.温度降低时器件是否自行恢复? 或者是否需要重置?

    2.时钟源是什么(晶体、外部发生器等)? 如何在高温下监控25MHz 时钟?

    3.当设备断开链路时,TD 对上的 FPS 是否仍处于活动状态?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、  

    在启动时、我们观察到 A 和 B 对上的 flp 信号。
    链路断开后、A B 中也有 flp 信号、但是
    来自连接的 PC (只有在连接时才会看到它们
    是电缆)。

    通信不会回来。
    处理器(UltraScale +)使用停止运行的 Linux 驱动程序
    链路断开时的活动、未提供复位或重新启动。

    25MHz 时钟信号由晶体生成。
    我们使用 XO 中的示波器观察它:平均为0.94V、
    2.0Vpp。
    在温度测试期间、为了避免负载、我们
    仅以电容方式将示波器探针连接到 XO
    (在示波器上观察到大约200mVpp):从不时钟信号
    停止。

    提前感谢您的参与。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    在回答关于 FLPS 的第一点时、我了解到 PHY 似乎在链路断开后未发送 FLPS。 这是在温度降低回65°C 以下后进行的吗? PHY 是否在温度降至65 C 以下后自行恢复、或 PHY 是否需要手动复位才能再次正常工作。

    您能否探测 CLK_OUT 引脚、而不是探测 XO? 也应该在这个引脚上观察到25MHz 时钟。  

    此外、您是否能够提供原理图?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    最后、我们确定故障原因。

    我们的电路中有一个连接到引脚的小型电阻器-晶体管-逻辑电路

    (Xilinx 逻辑端口、1.8V)、提供给处理器用于芯片复位

    (逻辑上添加到 POR 复位和系统复位)。

    软件不使用此函数、逻辑引脚保持未定义状态。

    我们期望引脚处于三态;相反、它运行弱上拉电阻、即处于高电平

    温度足以生成芯片复位。

    非常感谢大家的支持。

    Pietro Grazia、

    NEO SRL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴听到系统无法正常工作! 我现在要关闭这个线程。

    谢谢、

    Nikhil