大家好、我正在使用两个 DP83869HM 以太网 PHY 进行设计。 我打算将一个用于 RJ-45连接、另一个用于 SFP+连接。 我正在寻找器件的功耗。 我想使用相同的电源为器件供电。
有人能给我一些指导吗?
谢谢、
Joe
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Joe、
以下是我可以找到的单个电流消耗:
RGMII 至 RJ 45:
1V1电源:电流= 130mA
2V5电源:电流= 86mA
1V8电源:电流= 52mA
VDDIO (3.3V):电流= 30mA
VDDIO (1.8V):电流= 17mA
RGMII 至 SFP:
1V1电源:最大电流= 52mA
2V5电源:最大电流= 11mA
1V8电源:最大电流=14mA
VDDIO (3.3V):最大电流= 32mA
VDDIO (1.8V):最大电流= 18mA
--
此致、
Vikram