This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:功耗

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951571/dp83869hm-power-consumption

器件型号:DP83869HM

大家好、我正在使用两个 DP83869HM 以太网 PHY 进行设计。 我打算将一个用于 RJ-45连接、另一个用于 SFP+连接。 我正在寻找器件的功耗。 我想使用相同的电源为器件供电。

有人能给我一些指导吗?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    您可以参阅数据表电气特性表中的差分工作模式的功耗数字。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram、

    大家好、感谢您回复我的帖子。 我看到了您提到的这些数字、但它们与哪些电源轨相关?  RGMII-1000Base-X 大约为142mW。 这是来自 VDD1P1、VDDA1P8还是 VDDA2P5?

    非常感谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我将深入了解功耗的细分、并将向您回复。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查找数据需要一段时间。 我正在处理该问题、并将随时向您发送相关信息。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    以下是我可以找到的单个电流消耗:

    RGMII 至 RJ 45:

    1V1电源:电流= 130mA

    2V5电源:电流= 86mA

    1V8电源:电流= 52mA

    VDDIO (3.3V):电流= 30mA

    VDDIO (1.8V):电流= 17mA

    RGMII 至 SFP:

    1V1电源:最大电流= 52mA

    2V5电源:最大电流= 11mA

    1V8电源:最大电流=14mA

    VDDIO (3.3V):最大电流= 32mA

    VDDIO (1.8V):最大电流= 18mA

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您查找此信息。 是否有任何想法、数据表中没有这样的想法? 会使事情变得更容易。 哦,太好了! 谢谢、祝您愉快。

    Joe