This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC180-Q1:VIH 和 VIL 的建议值

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952529/sn65lbc180-q1-recommended-values-for-vih-and-vil

器件型号:SN65LBC180-Q1

大家好、团队、

我的客户对 VIH 和 VIL 的建议值有疑问。

VIH 的最大建议值是多少?
VIL 的最小建议值是多少?

我知道绝对值为 -0.3V 至 Vcc+0.5V。

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖特罗、

    由于这些引脚基于阈值、因此 VIH 不存在建议的最大值、VIL 不存在建议的最小值。 一旦电压高于2V、任何更高的电压都足以实现高输出。 与低电平相同、一旦电压低于0.8V、任何更低的电压都足以实现低输出。

    这有道理吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    我知道 VIH 和 VIL 是阈值。 因此没有推荐值。

    我们是否有 D、DE 和 RE 的建议值?

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖特罗、

    VIH 和 VIL 阈值适用于 D、DE 和 RE 引脚、因此建议将是相同的。 在几乎所有情况下、这些引脚上的值在低电平状态下都接近 GND、在高电平状态下则高达电源电压(5V)。 不过、只要满足高低阈值、电压值就不是特别重要。

    此致、