This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:接口论坛

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950052/dp83822i-interface-forum

器件型号:DP83822I

继续讨论以下主题: DP83822I 眼图测试故障(双绞线有源输出接口模板):  https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/934624/3456264#3456264

我们尝试短接 L800、但仍然失败;

我们还优化了 PCB 和 FPC 布局、但仍然失败、请。 参考 附加的测试报告。

一个问题、是什么参数导致了此故障? 信号噪声、上升/下降时间或其他参数? 我们可以修改49.9欧姆上拉电阻来改进它吗?

BTW:我们使用另一个解决方案/IC 设计了类似的 PHY 电路、即使使用更长的 FPC 和 PCB 布线、但始终获得通过结果;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 Justin 中购物、他以前在调试中为您提供支持。

    Justin -您能查看此合规性测试结果吗?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否描述一下为优化 PCB 和 FPC 布局所做的工作? PHY 和合规性测试装置之间的连接长度是多少? 阻抗不匹配是导致此测试期间出现故障的因素、最大限度地减小阻抗不连续性有助于改善结果。  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    DP83822和主 PCB 连接器 J4A 之间的布线长度为151mm、FPC 电缆长度为150mm、连接 IO PCB J4B、J4B 和 RJ45之间的布线长度为30mm。因此 DP83822和 RJ45之间的长度约为331mm、 然后使用180cm 以太网电缆连接到测试板 RJ45;

    我们优化了 PCB 和 FPC 的强度匹配、以及制造时的良好阻抗控制、但似乎没有帮助。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我们尝试将4个49R9上拉电阻移至 FPC 连接器附近的常用楔块附近、我们发现它可以通过眼图测试模式。

    但是、根据数据表、我们应该将其放置在 PHY 上、因此请注意。  Justin 帮助检查此类修改是否有任何副作用?

    为什么它更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此应用中、可以将49.9 Ω 的上拉电阻器移至共模扼流圈。 PHY 和 RJ45之间的 MDI 路径上是否有变压器? RJ45是否集成了磁性组件?

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 RJ45插孔与磁性组件集成。

    我们尝试了不同的 RJ45、但失败了相同。

    谢谢!

    Harley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harley、

    正如我之前所讨论的、以太网合规性测试旨在测试 PHY 的 PMA 输出性能。 为此、指定了测试设置以最大限度地减少阻抗不连续性和电缆长度、从而测试 PHY 的输出、而不会引入额外的噪声和误差源。 综上所述、鉴于 PHY 和测试装置之间的多个电缆和连接器点、我不会将上述故障视为 PHY 合规性故障。  

    我们可以继续提供原理图和布局指南、以最大限度地提高应用性能。

    此致、
    Justin