This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:TUSB1210BRHBR -关于 REFCLK 引脚映射

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950711/tusb1210-tusb1210brhbr--regarding-refclk-pin-mapping

器件型号:TUSB1210

你好,先生/我

 我们在设计中将 TUSB1210BRHBR 用作 USB 主机配置。 因此、我们想知道如何使用 REFCLK 引脚 shoud。 现在 它直接下拉至 GND 是正确的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果时钟 用于输入模式、REFCLK 接地。

    如果时钟 用于 输出模式、REFCLK 为3.3V 方波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您拒绝了答案,您的问题是什么?