This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044AEVM:TUSB8044AEVM

Guru**** 2390775 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044AEVM, TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950970/tusb8044aevm-tusb8044aevm

器件型号:TUSB8044AEVM
主题中讨论的其他器件: TUSB8044A

大家好、整个团队

您能帮我从我的客户那里获得有关以下问题的建议吗?

目标:TUSB8044AEVM

TUSB8044AEVM 的设计文件  

2、在 UFP 中设置 USB2.0 RX、TX 的方法(正在发生 SE0_NAK、并且无法将其传输到兼容模式)

3.在 USB2.0和 USB3.2中设置与 RX/RX 相关的参数的方法,如预加重参数、DC 电平... 等等)

    这是因为 TX 眼图没有足够的(连接的)并且需要调整滤波器

请查看并让我获得您对这些问题的建议。

谢谢、致以诚挚的问候

Yun 比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    请接受我的朋友的请求、以便我可以通过 E2E DM 向您发送设计文件。 完成后、请在您的原始主题上发帖。

    2.您是否正在测试 TUSB8044A 的上行或下行集线器端口? 下游端口需要由连接的 PC 使用 USB-IF 合规性工具进行配置。  

    3.连接 USB 2眼图看起来不错,为什么需要调整 USB 2 TX? 可通过 USB_R1下拉电阻器来调整 USB TX、请参阅下面链接的文档。 USB 3 TX 性能是固定的、无法调整。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    谢谢和

    1.我接受了你朋友的要求

    2.这是下游的。 您能否让我获得有关如何在下面执行 的指导以及 USB-IF 合规性工具的详细信息?

      >>下行端口需要由连接的 PC 使用 USB-IF 合规性工具进行配置。  

    3.客户似乎希望在眼图上优化更多内容,并应将其与文档一同清除。

    请查看并让我获得您对1和2的建议。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Yun 比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    我已将设计文件发送给您。 要将 TUSB8044A 置于 USB 兼容模式、 必须将其连接到 Windows PC。 USB 主机将枚举 TUSB8044A。 使用 USB-IF 测试工具(下面链接的 xHSETT 工具、CRTL+F = xHSETT)、您可以将 TUSB8044A 置于不同的兼容模式、包括 SE0_NAK。 您还可以将此链接 ()作为 SE0_NAK 测试测量值的参考。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    我的客户在 USB R1的指导下进行了评估、但没有显著改善、如下所示。

    您能否查看并让我就以下问题获得您的建议?

    1.调整驱动强度或其他 USB2.0 Tx 参数对 Rx 性能有什么影响?

    2.是否有任何方法可以调整 Tx 预加重?

    这是因为实际 PCB 中的线路和附加寄生元件要比 EVM 更长、并且需要极小的性能。

    请查看、让我获取您对此的建议。

    谢谢

    Yun 比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    调整 TX 驱动器强度不应影响 RX 灵敏度性能。 增加驱动强度可能会导致抖动轻微增加、但不会显著。

    2.无 USB 2预加重。 客户将需要使用 USB 2转接驱动器来补偿实际应用中 USB 2眼图前沿的损耗。 TI USB 2转接驱动器可补偿眼图前沿的损耗。