This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE4410:您是否有适用于 SN75LVPE4410的 IBIS AMI 模型?

Guru**** 2961910 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE4410, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946286/sn75lvpe4410-do-you-have-ibis-ami-model-for-sn75lvpe4410

器件型号:SN75LVPE4410
主题中讨论的其他器件: DS160PR410

 大家好。

 我的一位客户正在考虑将 SN75LVPE4410用于他们的新产品。

 他们需要考虑器件 IBIS AMI 模型。

 您是否有用于 SN75LVPE4410的 IBIS AMI 模型?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只有该器件的 SPICE 模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Brian、

     非常感谢您的回复。

     客户 将使用 SPICE 模型、因为 TI 没有 IBIS 模型。

      我可以就 SPICE 模型提出几个问题吗?

     问题1.  SN75LVPE4410 SPICE 模型是否只 能用于 PSPICE-TI? 它是否可以用于常规 PSPICE 仿真器?

     问题2. 在 器件产品架中找不到 SN75LVPE4410 SPICE 模型。

           请告诉我模型的位置在哪里?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Brian、

     请给我回复。

     谢谢、此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我以为是在 TI.com 上、如果有设计、让我检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Brian、

     您是否获得 了任何信息?

     客户和我需要您的回复。

     谢谢、此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这是一个旧器件、我们没有用于它的型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Brian、

     我认为 SN75LVPE4410是今年发布的新器件。

     请再检查一次吗?

     谢谢、此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Brian、

     虽然 器件是今年发布的新产品、但 SN75LVPE4410是否没有 PSpice 模型?

     谢谢、此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们可能有一个、我正在与我们的设计人员进行检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_DS160PR410_5F00_IBIS_5F00_AMI_5F00_v1.zipI被告知与 DSPR410160相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是指 DS160PR410

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Brian

     非常感谢您的大力支持。

     我可以向您提出以下附加问题吗?

    问:我了解 DS160PR410功能 几乎与 SN75LVPE4410相同。

        但这些器件之间的泡沫点不同。

                                     SN75LVPE4410                 DS160PR410

    不         支持 UPI 接口                      

    通过     引脚搭接 或 SMBus           引脚搭接、SMBus 或 EEPROM 设置模式

    3、 温度范围   0~+70C                                 -40~+85C

    数据速率(Gbps)       1~16                                      1~25

     

     TI_DS160PR410_IBIS_AMI_v1.zip  尽管每个器件的数据速率不同、您是否可以将您告诉过的内容应用于 SN75LVPE4410?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟主要用于信号完整性、这些差分下梁不会对仿真产生太大影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Brian、

     非常感谢。

     由于您的大力支持、客户问题已得到解决。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。