This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:询问 TCA9555设计建议

Guru**** 2928470 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949718/tca9555-asking-for-the-tca9555-design-suggestion

器件型号:TCA9555

您好、先生、

 

我的客户希望设计 TCA9555。

您是否会查看原理图和布局并提供意见?

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    原理图上的注释正确、这些 I/O 端口可耐受5V 电压。  即使 VCC 为3.3V、5V 的输入 VIH 也会被识别为逻辑高电平

    但是、我注意到、某些输出的一些网络名称表示它们连接到5V I/O 引脚下游(例如5V_OT2211_EN 和5V_F75501_EN)。 请注意  、P 端口输出的高电平输出电压 VOH 取决于 VCC

    由于 TCA9555似乎由 VCC = 3.3V 供电、因此确保  这些引脚产生的输出电压 VOH 满足下游器件的高电平要求非常重要。 我预计 VOH (min) 大约为2.6V 至2.8V

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢您的反馈。 客户确认 VOH (min) 处于2.6V 至2.8V 左右的位置是正常的。

    请在此处查看随附的原理图和布局吗?

    txn.box.com/.../jyvkca4k4hftsxtzup7zj6y3w4vas48y

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    我查看了原理图中与 TCA9555 (U4250)直接相关的部分和电路、假设您的 I2C 线路是正确的漏极开路(而不是推挽)、并假设您的总线电容合适、我认为没有什么大错特错的地方。 有关计算上拉电阻器值的更多信息、请单击此处

    最棒的

    Danny