This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD11-HT:在 R 处生成 CRC 的 A/B 之间的失配阻抗

Guru**** 2506205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD11-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951631/sn65hvd11-ht-mismatch-impedance-between-a-b-generating-crc-at-r

器件型号:SN65HVD11-HT

尊敬的专家:

我们最近在200C 应用中遇到了涉及 SN65HVD11-HT 的故障、在该应用中、A 上的阻抗在150C 以上时开始下降速度快于 B。在200C 时、在 A 上测得的阻抗约为850ohm (未供电)、而在 B 或工作样本上为~2kohm。 故障模式可在较低温度下恢复(恢复 A 时的阻抗)。 在150C 以上时、R 上生成的波形有时与发送到 A/B 的消息不同、从而导致 CRC 错误。 在200C 时、每条消息都有某种不匹配。 尽管未安装外部 ESD/TVS 二极管、但电路在 A/B 上具有50欧姆的内联电阻器以限制电流。 鉴于这是我们看到的唯一故障、我们正在确定它可能是 ESD 事件的结果。 此处描述的故障模式是否与潜在的 ESD 事件引起的故障内联?

非常感谢您的帮助。

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annie、

    当 A 引脚的阻抗减小时、您是否看到总线信号变得异常? 我假设器件在接收器模式下工作。 您是否捕获了任何总线波形? 总线上是否安装了任何终端电阻器?

    另一个问题是:故障器件是否暴露在任何潜在 的 ESD 事件中? 新器件是否显示此行为? 如果您想了解损坏的详细信息、可以通过供应商提交故障分析。

    此致、

    Hao