This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300A:询问 TPD8S300设计建议

Guru**** 2913180 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300, TPD8S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949719/tpd8s300a-asking-for-the-tpd8s300-design-suggestion

器件型号:TPD8S300A
主题中讨论的其他器件:TPD8S300、Strike

您好、先生、

 

我的客户希望设计 TPD8S300。

您是否会查看原理图和布局并提供意见?

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您无需下拉 SBU1/2引脚。  

    如果您需要无电电池电阻器、应将 RPD_G1/2连接到 C_CC1/2、如下所示:

    此外、如果在 IEC 61000-4-2 ESD 冲击期间需要 USB Type-C 端口保持连接、则应考虑将 TPD8S300替换为引脚对引脚兼容的 TPD8S300A。

    此致、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    感谢您的反馈。 您是否会再次查看此处所附的原理图和布局?

    txn.box.com/.../jyvkca4k4hftsxtzup7zj6y3w4vas48y

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法访问 Box。 请以不同的方式提供原理图和布局。  

    此致、

    Emma