This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:测试 ESD 故障率

Guru**** 2436810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952327/tpd4e05u06-test-esd-failure-rate

器件型号:TPD4E05U06

您好、先生、

客户在项目中使用了 TPD4EU06DQA。
在完成功能测试后发现了一些 TPD4EU16DQA 故障问题。
请参阅原理图和布局图的附件。
故障率约为20%。
请帮助我们确认根本原因。

e2e.ti.com/.../U2_2D00_NEX-_5F00_-19_5F00_M16-to-PEN.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    很抱歉听到您遇到的这个问题。 如果布局正确模仿原理图并将二极管与受保护器件并联、我在这方面没有发现任何问题。 但是、我确实看到两个连接器上的引脚4、6、7和8不受保护。 这是有原因的吗?

    此外、您能否描述您遇到的故障类型?

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

     

    感谢您的支持。

    我为 每个连接器的 LVDS 设计3对。 (引脚9/引 脚10、引脚11/引 脚12、引脚13/引 脚14)

    连接器的其他引脚是单端信号。 (PIN4、引脚5、引脚6、引脚8)

     

    我发现已烧坏的 TPD4E05U06DQA、信号引脚短接至 GND。

     

    我尝试卸下故障组件、我可以正常操作系统。

     

    如果您有任何疑问、请告诉我。

     

     

    海格兹

     

     

    Ron.Tsai

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    您是否在功能测试之前进行过任何可能已烧坏器件的应力测试? 此外、LVDS 引脚上的电压和电流电平是多少?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Matt、

    我没有进行任何应力测试。

    LVDS 的电压电平为1.25V +-0.4V、我无法确定电流。

     我可以在 上电时生成一个尖峰波形。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您可以通过电子邮件将此信息发送给我、然后我们将此对话移至电子邮件主题吗? 加载照片时遇到问题。  

    此致、

    Matt