This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:差分输出信号周期性下降

Guru**** 2929250 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951211/tdp158-differentiel-output-signals-going-periodically-down

器件型号:TDP158

尊敬的同事:

我遇到的问题与此 E2E 帖子中描述的问题完全相同:

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/832841?tisearch=e2e-sitesearch#pi320995filter=answers&pi320995scroll=false

遗憾的是开机自检被中断、未显示解决方案。 有人能告诉我导致此问题的原因吗?

此致

STG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STG

    这是拉电流还是灌电流应用?

    参考下面的 TDP158电源模式表、您能否再次检查

    OE 上电时序  

    2.没有输出信号时的 HPD_SNK 状态

    您还能分享差分信号的示波器捕获和原理图吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于我不想在公共场合共享内容、因此我向您发送了一封邮件...

    此致

    STG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我 刚才看到、我无法回复我从 TI 收到的邮件  

    是否有方法向您发送私人邮件。 我不想在公共场合分享内容...

    此致

    STG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STG

    我给您发送了一封直接电子邮件、您会检查一下吗? 我们可以通过直接电子邮件进行通信。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为我发现了这个问题。 它可能与 TDP158和相应的电路无关。

    当输入时序不完全符合 EDID 请求的预期输入时序时、显示屏会定期关闭终端。

    因此、显示屏似乎在以下循环中挂起:

    1.打开终端
    2.检测输入时序
    3.检查输入时序
    由于输入时序错误、它会关闭端接
    5.等待~1秒,然后转至状态1。

    我现在将更改计时。 会让你知道发生了什么…

    此致

    STG