This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3221:带式引脚1方向

Guru**** 2929740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952514/sn65c3221-pin1-orientation-in-tape

器件型号:SN65C3221

您好、先生、

我想确认 SN65C3221DBR SSOP 封装的引脚1方向详细信息。

我可以找到 TSSOP 封装数据表第13页中提到的引脚1方向 Q1。

但我找不到 SSOP 封装。

请在这方面为我们提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    我已使用我们的组装系统进行检查、以验证 SN65C3221DBR 的引脚1位置与 SN65C3221PWR 封装的引脚1位置是否相同。  使用与所包含图像相同的方向、SN65C3221DBR 的引脚1位置为 Q1。

    SN65C3221DBR

       定向            : PKG ORIENT1 TR                      
         **** EIA/QSS 标准 引脚 1 方向  ,卷带 ****                           
         ------------                                                        
         o  O O O O  o  O O O O  o  >>>链轮 孔 (圆形)                            
          --------------- +                                                             
          |+---  +  |                                                             
          |O          ||>>PIN        1 设备边角                                   
          | |          |  ||                                                             
          | |          |  ||                                                             
          | |          |  ||                                                             
          |+---  +  |                                                             
          --------------- +                                                             
         ----------                                                          
                                                                                       
         *#TR 引脚 1 象限:  1.                                                        

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Danny

    非常有帮助。