This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26F32MQML-SP:DS26F32MQML-SP

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC175A, SN65LBC173A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952725/ds26f32mqml-sp-ds26f32mqml-sp

器件型号:DS26F32MCML-SP
主题中讨论的其他器件:SN65LBC175ASN65LBC173A

查看该文档、我想确认数据速率可能高达50Mbps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    此器件只能传输和接收高达10Mbps 的数据。 SN65LBC173A 和 SN65LBC175A 都是工作速率高达50Mbps 的四路差动线路接收器、因此它们可能适合您。

    此致、