This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:未识别 USB 设备

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952386/tusb2036-usb-device-not-recognised

器件型号:TUSB2036

您好!

对于 P/N TUSB2036、会弹出"I Receive USB device not recognized (接收 USB 设备无法识别)"。

下面是硬件配置设置。

PWRON1 -高电平

OVRCUR1 -高电平

OCPROT/
PWRSW -低电平

NP3 -低电平

DP0PUR -使用10K 电阻器连接到 DP0。

MODE -低电平

您能不能建议解决方案/解决方案。

此致、

Raj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    您可以共享原理图吗?  或上行端口上的 DP/DM 行为?

    谢谢、

    JMMN