This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:工作范围

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951528/thvd2410-work-range

器件型号:THVD2410

您好!  

我的客户希望使用这款 RS-385收发器、

他问是否适合在1km 以上的范围内工作(19.2Kbps 的低 BR)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第9.2.1.1节允许这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多

    如您所述、RS-485收发器在1km、19.2kbps 的速率下工作、但请注意、数据速率不需要太低即可实现此电缆长度。

    您的用例似乎在我突出显示的区域中的某个位置。 请注意、在最大电缆长度开始下降之前、数据速率可高达100kbps。

    1公里 ≈3280英尺< 4000英尺

    最棒的

    Danny