This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:SPF + AOC CAN#39;t 建立

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942993/ds110df111-spf-aoc-can-t-established

器件型号:DS110DF111

大家好、

我的客户在 DS110DF111设计中遇到问题、您能帮助解决吗? 谢谢。

我们已经能够启用 SFP+ DAC、但 SFP+ AOC 仍然无法正常工作。

您能否帮助我们澄清无法在 SPF + AOC 中建立物理链路的问题?

目前、我们的控制引脚配置如下:
RX_LOS:SFP+ PIN8 => GPIO3_DAT04 (输入/低电平)
MOD-ABS:SFP+ Pin6 => GPIO3_DAT06 (输入/低电平)
LS/INT:重定时器 Pin13 => GPIO3_DAT00 (输入/低电平)
TX_Disable:SFP+ Pin3 => GPIO3_DAT04 (输出/低电平)
TXFAULT:SFP+ PIN2 => GPIO3_DAT04 (输入/低电平)

此致、

刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在发现问题时提供 DS110DF111重定时器寄存器转储? 我对通道寄存器0x02、0x03、0x27、0x28和0x52的值特别感兴趣。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../T99B225_5F00_Retimer_5F00_RegisterDump_5F00_uBootLog.txt

    罗德里戈、您好!

    随函附上、如果您有更多问题、请告诉我、谢谢

    此致、

    刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    重定时器状态寄存器似乎显示正常值。

    • 0x02 = 0xDC->CDR 被锁定且运行愉快
    • 0x27、0x28 ->这些寄存器包含重定时器眼图张开度值。 此处观察到的值符合并超过我们建议的最低标准。 HEO = 0.57UI 和 VEO = 312.5mV
    • 0x52 = 0x80 ->这是当前 CTLE 升压设置。  考虑 到观察到的眼图张开度值合理、我认为这种 CTLE 设置是足够的  

    此时、我认为重定时器不是问题所在。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../T99B225_5F00_Retimer_5F00_AOC_5F00_RegisterDump_5F00_uBootLog.txt

    罗德里戈、您好!

    感谢您的分析、当前客户测试结果如下所示;

    当前测试结果如下:
    # SFP+有源光缆(AOC):故障
    # SFP+直连电缆(DAC):通过(先前的测试结果)

    我与客户进行了两次检查、上次发送的是 SFP +DAC、因此没有问题。

    这次是 SFP + AOC、失败了。 因此、请帮助重新检查。 谢谢。

    此致、

    刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    然后、请提供 SFP+ AOC 案例的重定时器寄存器转储。

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    我刚刚将它连接到线程上、并按如下方式重新连接它。 您能看到它吗?

    e2e.ti.com/.../5751.T99B225_5F00_Retimer_5F00_AOC_5F00_RegisterDump_5F00_uBootLog.txt

    此致、

    刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    SFP+ AOC 的重定时器值也看起来不错:

    • 通道寄存器0x02 = 0xDC -> CDR 锁定、EQ 已调整
    • 0x27 = 0x2E ->重定时器水平眼图张开度为0.71UI
    • 0x28 = 0x5E ->重定时器 垂直眼图张开度为293.75mV

    此时、我认为重定时器不是问题所在。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产妇、

    我比较了这两个 txt 文件、发现 SFP+ AOC REG0x52的值是00、而不是 SFP+ DAC 电缆的80。

    AOC 电缆出现故障的原因是什么?

    您能否告诉我们 HEO 和 VEO 的最小/最大规格? 为什么你说 HEO 和 VEO 是可以的?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CTLE = 0x00是 SFP+ AOC 的良好值、因为 AOC 的通道插入损耗比 DAC 低。

    请参阅以下 TI 推荐的重定时器眼图张开度最小值:

    • HEO 大于或等于0.4UI
    • VEO 大于或等于200mV

    此致、

    Rodrigo Natal