This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF210:重定时器

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952056/ds250df210-re-timers

器件型号:DS250DF210

您好!

是否可以将两个输入连接到一个源(菊花链)以将器件用作缓冲器?   我找不到任何说明如何实施的文档(如果可能)或解释不可行的原因。

谢谢

弗朗西斯科   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不完全理解该测试设置。 您能更详细地描述一下吗?

    • 重定时器 DUT 通道上 Rx+和 Rx-的连接
    • 重定时器 DUT 通道上 Tx+和 Tx-的连接
    • 重定时器源信号数据速率和振幅设置

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师