This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:1.8V-3.3V 电平转换、1:3 MUX、双向应用

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800, TCA9517, TCA9617A, TCA9617B, PCA9546A, TCA9546A, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951866/tca9800-1-8v-3-3v-level-shift-1-3-mux-bi-directional-application

器件型号:TCA9800
主题中讨论的其他器件: TCA9617APCA9546ATCA9546ATCA9509

大家好、

我的客户正在寻找 1.8V-3.3V 电平转换、1:3 MUX、双向 I2C 解决方案。 他们选择的解决方案与下面的 POST 完全相同、TCA9617 B 侧与另一个9617的 B 侧相连。  

我想确认一下。 他们能否通过 P2P 将 TCA9617替换为 TCA9800来解决此问题? 它们可以只更换合适的器件、也可以同时更换 TCA9617。

或者、我们是否为该应用提供了更好的解决方案?

谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    您是否能够为我验证器件型号? 您是说他们使用的是 TCA9517吗? 还是 TCA9617A 或 TCA9617B

    TCA9800具有电流驱动功能、因此不一定是 P2P。 它可能只是涉及到 DNP 对电阻器进行设置的问题。 您是否能够分享有关此部分设计的更多详细信息?

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    我附加原理图。   TCA9617A B 侧与另一个 TCA9617A B 侧相连。 由于 VOL (0.53V)高于 VIL (0.4V)、B 侧无法驱动 B 侧、因此我想将 TCA9617A 更改为 TCA9800、其 VOL 为0.22V、以驱动其 B 侧 VIL 0.3*VCCB。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    一些意见。

    首先、如果可能、我强烈建议将 PCA9546A 切换到 TCA9546A。 这是一种直接替代技术、也是较新的技术。

    接下来、您可以正确使用 TCA9800。 对于该器件、您必须确保 B 侧不会像 TCA9617A 那样相互面对。 此外、TCA9800的 B 侧不应具有上拉电阻器。 请参阅下图以了解示例:

    这意味着将器件的 B 侧连接到控制器、这将需要电路板旋转、因为如果已经进行电路板设计、则不会对当前原理图进行直接修复。

    另一种可能的解决方案是使用 TCA9509、该器件可直接替代上述 TCA9617A 器件的当前布线。 该器件允许 B 侧彼此面对:

    请注意、TCA9509的 A 侧不需要上拉电阻器、因此在设计中、您必须为其中的任何一个上拉电阻器指定 DNP (如上图6中的"总线 A"和"总线 C"所示)。

    请告诉我、我是否可以在这方面提供进一步的帮助。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    我想我会在我的回答中添加更多的解释。 TCA9800 B 侧不能彼此面对、因为 B 侧为此器件使用电流源。 同一总线上不能有多个电流源、因为这会导致器件发生故障。 这与 TCA9617A 器件 B 侧不能相互面对的原因不同。

    TCA9509非常相似、但它在 A 侧具有电流源。 该器件不允许 A 侧相互面对、这在当前设计中不是问题。

    希望这种解释对您有所帮助!

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Danny。

    我不明白 为什么同一总线上的多个电流源会导致器件发生故障。 是因为电流过大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA980x 测量电流以确定是从 A 传输到 B 还是从 B 传输到 A。如果总线段上的另一个器件(或上拉电阻器)拉出电流、则此测量失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    克莱明是正确的! 您已经正确地提到、TCA9617A 的 B 侧不能相互面对的原因是电压偏移。 需要说明的是、该失调电压的存在使得器件不会通过在 B 侧看到其自身的低电平信号来错误地重新驱动 A 侧、从而导致总线卡滞。 但是、如果 B 侧器件下拉、它将拉低、因此 B 侧的输入只会识别到、当电压下降到更低时、它需要驱动 A 侧、而另一个 TCA9617A 的 B 侧无法做到这一点。

    [引用用户="Jerry Chen82343"]

    我不明白 为什么同一总线上的多个电流源会导致器件发生故障。 是因为电流过大?[/quot]

    现在、为了更好地说明 TCA9800、它不依赖电压电平来确定 B 侧器件是否正在下拉。 相反、它依赖于电流。 因此、与 TCA9617A 相比、TCA9800的 VOL 会非常低。  正如 Clemens 所说的、TCA9800 B 侧存在另一个电流源会破坏 TCA9800的电流测量、这是了解是否将 A 侧驱动为低电平所依赖的。

    对于 TCA9509、电流驱动器位于 A 侧、因此您也无法将 TCA9509的 A 侧连接到 TCA9800的 B 侧。

    我希望这有助于澄清! 请告诉我是否可以提供进一步的帮助!

    最棒的

    Danny