This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:到 Vcc 的泄漏电流(Vcc=0V、SCL/SDA=5V)#2

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952489/tca9535-leakage-current-to-vcc-at-vcc-0v-scl-sda-5v-2

器件型号:TCA9535

您好、Danny - San

下一节课中的内容。

客户有其他问题。

哪一项是正确的?

1:"SCL/SDA 没有任何到 Vcc 的路径"。

2:"SCL/SDA 具有 Vcc 的路径、但 IC 可接受泄漏电流以造成 IC 损坏"

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muk-San、

    很高兴听到您的声音、感谢您的跟进!

    件在未上电时(VCC = 0)应保持高阻抗、即使在 SCL/SDA 上有一个上拉或下拉至一个电源/ GND 轨。 除非 SCL/SDA 引脚被拉至 GND 以下或 VCC 以上、否则您不应期望看到任何高泄漏电流、在这种情况下、某些体二极管可能开始反向击穿或可能开始为 ESD 单元供电。

    最棒的

    Danny