This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD35:RE 引脚输入还是输出?

Guru**** 2930360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952501/sn65hvd35-is-re-pin-input-or-output

器件型号:SN65HVD35

大家好、

如数据表的"引脚功能"所示、RE 引脚为"数字输出"。
但是、由于它是"接收器启用"、我认为它应该是"数字输入"、我对吗?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确、RE 引脚是输入。 感谢您指出这一拼写错误、我们将在下一版数据表中对此进行更正。

    此致、