This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:RS-485收发器 IC 烧坏

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550, THVD1419, THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/943469/thvd1500-rs-485-transceivers-ic-burned

器件型号:THVD1500
主题中讨论的其他器件:THVD1550THVD1419THVD2450

大家好、

我们在项目中使用了 RS-485收发器(THVD1500DR) IC。 我们在 A 和 B 端口中使用了串联电阻(10欧姆)和 ESD 二极管、这些端口端到连接器。 在客户端位置使用时、串联电阻器、ESD 二极管和收发器 IC 烧坏。

发生这种情况的可能条件是什么? 您能帮助我们调试这个问题吗?

在某些电路板中,串联电阻器仅烧坏,ESD 保护二极管未烧坏。
我已将 RS 485的原理图部分附加到我们的电路板中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    它看起来不像您的原理图所附的那样。 (很遗憾、复制和粘贴不起作用、需要从工具栏选项附加)您能否重新上传?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、
    很抱歉耽误你的时间。 我将如您所说的那样附加原理图。
    请查看我们的原理图。
    请帮助我们找到问题的根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    要调试或设计保护、最好确定过载事件的特征。 如果 ESD 瞬态电流超过二极管 可承受的电流、则额外的电流会流入 IC 并可能损坏 IC。 回到您的案例、原理图对我来说很好。 但是、您是否期望 ESD 事件可能比 IEC 61000-4-2规格更严重? 10欧姆电阻器的额定功率是多少?

    此致、

    Hao

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回复。

     我们有5块电路板从客户现场损坏。

    在2个电路板中、IC 被烧断、而在所有电路板中、串联电阻器 被烧断10欧姆(100mW)。  ESD 二极管仅在一个电路板中损坏。

    我们必须找到根本原因、这就是发生的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否曾尝试过使用具有较大额定功率或尺寸的电阻器? 我不是电阻器方面的专家。 但是、我希望此 应用手册 可能对您有所帮助。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供应用手册、我将参考该手册。

    从我的好奇心到对它的了解更多、我能再问一个疑问吗?

    如果我们将 ESD 保护二极管与 IC 一起使用、这是否也有助于保护电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 ESD 事件期间、二极管通过将瞬态电流分流至接地并钳制总线电压来保护其他元件。 但是、如果  总 电流超出二极管的限值、则大部分  电流仍可能流入电阻器和 IC。 我猜是电阻器被加热并变得更高的阻抗、这会减少进入 IC 的电流、但会损坏自身。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    在我们的电路板中、我们提供了 ESD 二极管和串联电阻以提供保护。

    但在许多电路板中、IC 与电阻器一起损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看。 我认为原因是电流超出限制会流入电阻器和 IC。 您可以尝试使用具有更高 ESD 保护等级的 TVS 二极管、电阻器和 IC。 如需了解相关信息、THVD1550的额定电压为+/-18kV IEC 61000-4-2 ESD、THVD2450的额定电压为+/-70V 直流故障电压保护、THVD1419的额定电压为+/-2.5kV 浪涌 IEC 61000-4-4。


    此致、


    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我们使用了 ESD 二极管进行保护。

    如果 ESD 二极管未损坏、串联电阻器和 IC 损坏、有哪些可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aneesh、

    请查看此 应用手册 作为示例。 您可以看到、TVS 二极管在 GDT 生效之前获取所有电流(2A)。 同样、我猜在您的情况下、二极管可能会在输出之前损坏电阻器和 IC。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    这对我们的情况是怎么可能的?

    我们的设计和布局(包括二极管放置)符合 TI 标准、在您的视图中也很好。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aneesh、

    每个保护(或设计) 仅在  特定条件下工作。 例如、如果 TVS 的额定电压为30kV IEC 61000-4-2、但实际上的过载 电平为40kV、则保护方案可能无法正常工作。 您是否使用过不同的电阻器?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    很抱歉耽误你的回答。

    我不确定如果我们将电阻器更改为更高的封装、那么在不损坏电阻器的情况下、IC 损坏的可能性将更大。

    如果错误、请纠正我的问题。

    谢谢、此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AK、

    您的疑虑是合法的。 但是、我们需要设计保护措施、以便正确分配每个组件不会接受超出其限制的过载电流。 我知道有时它感觉像是在黑暗中射门。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我们无法使用更高的封装电阻器在客户站点中实施电路板更改。

    因此,如果不将软件包更改为更高版本,我们就无法找到此问题的根本原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aneesh、

    遗憾的是、我想这会使调试变得困难。  电视安装在哪里? 您是否可以 更改它们?

    此致、

    Hao