This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 信号线路电路

Guru**** 2763035 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944451/signaling-line-circuit

主题中讨论的其他器件:THVD8000

尊敬的先生:

是否有任何收发器或模拟前端(AFE)器件 用于设计 数字火灾/烟雾传感器的信号线路控制电路?  

需要设计一个双线制环路卡、该卡使用称为电压脉冲代码调制(PCM)的不同电压范围将1和0发送到环路线路上连接的传感器。 设备/火灾传感器 消耗1和0的电流响应。 环路卡还为双线总线上的器件供电、需要驱动250或500个此类传感器。

请 建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应用的数据速率和距离是多少? 您可能需要查看 用于电力线通信的预发布器件 THVD8000。 该器件可通过两根导线传输电力和数据、并支持多达256个节点。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao:

    我不是在谈论电力线通信。

    我们的主要目的是设计一 个用于连接线路上烟雾传感器的消防面板回路卡电路。

    火警协议是一种主从、半双工和面向位的协议。 面板回路卡是主设备、设备充当从设备。 环路卡使用不同的电压范围、称为电压脉冲代码调制(PCM)来发送1和0。 器件消耗1和0的电流响应。 环路卡还为双线总线上的器件供电。 器件具有充电电容器、可在空闲时间或启动时间内充电。 根据充电情况、启动时间通常会延迟以运行环路总线。

    电路可能可以使用编码器/解码器等进行设计  

    随附的是描述要求的简短文档。

    请 为应用推荐合适的器件。

    此致

    Suryae2e.ti.com/.../Control-Loop-_5F00_AFE.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Surya、

    感谢您的信息。 我将邀请 TI 的其他专家来看看。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我认为该器件不合适。 我正在寻找能够获取两个电压输入并对其进行模块化的调制器。 找到下图以满足要求。 是否有可用的调制器 IC、而不是使用分立器件实现调制器?

    请 建议。

    BR、

    Surya

      TE it to gener 不用于生成脉冲代码调制信号。 请 请参阅随附的文档。

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    虽然我们目前没有为此功能提供专用的 AFE 解决方案。  我们确实有几个选项可供探索。  我将从几种更常见的方法开始、如果需要、我们可以从那里深入了解。

     这个想法利用 DRVxxxx 器件中的独立半桥来驱动总线线路的负载、而负载开关用于调制总线电压并提供电流限制。  应将上面显示的器件型号视为起点。  如果任何部件不符合您的特定规格、我们可以提供替代部件建议。

    我们要探讨的第二个想法是利用 TI 的 D 类音频放大器在单端模式下驱动线路。  电流限制将是一个单独的器件、但您只需要单电源、输出电平可通过 MCU 的 DAC 输出进行控制、也可通过使用 MCU 的 PWM 向放大器生成模拟控制输入来控制。

    请告诉我们这些解决方案中的任何一个是否具有吸引力、或者您是否希望看到其他一些解决方案。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、 我的图片似乎未正确贴附。

    请参阅附件、了解与我之前回复中的第一个解决方案配合使用的方框图。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。 我同意、我们可以在经过几轮讨论后选择器件。

    同时、您能不能。 分享另一种方法。

    基本上,该电路应能够驱动511个烟雾探测器,其回路长度可达4km,并应具有接地故障、线路短路和线路 VCC 短路保护。

    此致

    Suryakanta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suryakanta、

    前两个解决  方案的替代解决方案是使用我们的一个半桥栅极驱动器部件来驱动两个分立式 FET、然后驱动其中一条+线来调制电压。  基本上、该解决方案适用于在两个电平之间进行调制;较高的电压电平将是栅极驱动器的 Vcc、较低的电压电平将是栅极驱动器的 Vee (以及分立式 FET 半桥的低侧轨)。  由于栅极驱动器 IC 是接地漂移   的、因此从 MCU 到栅极驱动器 IC 控制引脚的信号也需要电平转换器。

    对于所有这三种解决方案、为了满足您所使用的协议的所需时序、必须在不同的驱动器规格中考虑烟雾探测器的负载和线路长度。

    此致、

    David