This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:测试模式

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951087/tpic8101-test-mode

器件型号:TPIC8101

您好!

     在测试模式下、我无法在 OUT 引脚上获得输出信号。 请帮帮我。 测试命令0xF0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表的第8.5.1节介绍了进入测试模式的过程。  

    为了进行进一步调试、我建议检查输入端的信号是否符合预期。 与数据表中应用部分9.2.3下的图相比,您是否能够看到振荡以及信号是否符合预期?

    请告诉我们、此信息是否有助于指导您的工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         感谢您提供信息。   我按照数据表的8.5.1操作、得到的信号符合9.2.3、但我的问题是8.5.2无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能详细描述一下按照第8.4.2节所采取的步骤。  

    如果您可以提供有关您所采取的步骤的更多说明、以帮助确定根本原因。 描述可以是原理图、预期波形和应用的详细信息。 测试模式用于调试过程、我正在尝试更好地了解这里的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

          我在测试引脚上发现硬件问题。 现在它已经解决了。 感谢你的帮助。 我想了解测试模式下 T1和 T2之间的差异。  我需要对所有其他测试条件进行更多的解释。 我想全面地测试它、因为它是非常关键的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴您能够解决这个问题。 感谢您的更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         T1和 T2有何区别? 必须发送命令2次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您要粘贴的图像未显示。 这可能是因为您必须将其作为插件进行连接。 您能继续吗?  

    文档中存在错误、T1和 T2之间的测试模式差异应分别为1111 0000和1111 0001。  

    这是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢。 T4和 T6也具有相同的命令?