This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30E:我们是否有 P2P 解决方案来替代 TS3USB30E 并获得更好的 IL 和性能?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB30E, TS3USB3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949565/ts3usb30e-did-we-have-the-p2p-solution-to-replace-the-ts3usb30e-and-got-better-il-and-performance

器件型号:TS3USB30E
主题中讨论的其他器件: TS3USB3000

您好、先生、

我们的客户已为其系统 U2端口设计了 TS3USB30E、但他们的眼图测试失败。

移除 TS3USB30E 后、结果良好、眼图看起来更好... 它们可以通过。

请帮助推荐 P2P 解决方案来替代 TS3USB30E、因为它可能具有更好的 IL 和性能。

期待很快收到您的回复。

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS3uSB3000具有更好的性能、但封装不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    谢谢、您能告诉我什么规格可使 TS3USB3000获得比 TS3USB30E 更好的性能? 您建议此器件用于解决眼图故障问题的关键工厂是什么?

    谢谢、

    乔治  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS3USB3000的带宽比 TS3USB30E 高得多、这意味着它的损耗比 TS3USB30E 低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian。

    另一个快速问题是、TS3USB3000可以支持 MHL 引脚上的 USB 信号、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian。