This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:从 PHY 到磁性元件的差分对布线长度(&L);25mm 是否正常?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949043/dp83826i-differential-pair-trace-length-from-phy-to-magnetics-of-25mm-is-ok

器件型号:DP83826I

你(们)好  

我们将使用 DP83826I 与离散磁性元件(XFRS P/N:XFATM9B)。 数据表。 在《脉冲变压器》的以下布局注意事项以及《信号完整性》杂志中的另一篇文章中、建议将从 PHY 到磁性元件输入的差分对布线长度至少设置为25mm (~1英寸)、以降低 EMI。 我在 TI、Microchip 或 Marvell Semiconductor 的任何应用手册中都没有看到此布局建议。 以太网 PHY 是否需要该距离? 为了获得最佳性能和 EMC、您是否对从磁性元件到以太网 PHY 的总布线长度有任何建议?  

https://www.networking.pulseelectronics.com/hubfs/connectors/Pulse_Layout%20Considerations%20v7.pdf?hsLang=en-us

https://www.signalintegrityjournal.com/articles/1808-ethernet-connectors-and-routing-above-ground-planes

谢谢、

法兹勒

Pepperl+Fuchs、Inc. (明尼阿波利斯

fkarim@us.pepperl-fuchs.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fazlul、

    PHY 和磁性元件之间不需要最小距离。 25毫米间距可供使用、但 TI 不将其视为要求或指南。 保持较小的布线长度可提高共模噪声和 EMC 性能、在建议的长度内可以很好地考虑25mm。  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、  

    我还有一个关于 LAN 变压器极性的问题。 我们指定 XFMRS LAN 变压器 P/N:XF4P4532-381-7P 用于隔离变压器的实现。 其原理图如下所示。 目前、来自 PHY 的 TX+和 TX-分别连接到变压器上的引脚1和2。 使用这些连接、并且由于变压器引脚在封装上的方式、信号布线越接越接、唯一的解决方法是在每条布线上添加两个过孔(例如、变压器、TVS 和以太网 PHY 都在同一层上)。 我们希望它不会在 TVS 到以太网 PHY 差分对引脚的差分对布线上添加任何过孔。 (尽管这仍然是一个选项)。  

    几个问题:  

    如果我们交换变压器上的 TX+和 TX-引脚、会对 PHY 和以太网的运行产生什么影响? 相反、Tx+连接到引脚2、Tx-连接到引脚1。 我们也会翻转次级侧的连接(引脚6和7)、使初级侧与连接器相连。 请参阅随附的图表。  

    除了变压器引脚上的 Tx+和 Tx-交换之外、我们还需要在 Rx+和 Rx-引脚的变压器引脚上进行此交换。  

    DP83826I 是否能够在此建议的配置中无缝支持以太网信令和运行?  

    目前、我不打算交换 DP8382642引脚上的+/-引脚来使用其自动极性校正功能。 我认为 DP83826I 与链路伙伴建立连接可能会增加延迟。 如果我错了、请纠正我的问题。  

    期待您对上述问题的建议。  

    谢谢、
    法兹勒

    fkarim@us.pepperl-fuchs.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    变压器数据表链接:  

    xfmrs.com/.../XF4P4532L-381-7P.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fazlul、

    TX 和 RX MDI 通道的极性可在 DP83826上交换。 由于采用了 MLT-3信号、DP83826在100Base-TX 模式下不受极性问题的影响。 在10Base-T 模式下、两个通道必须具有相同的极性、但可以反相或默认设置。 无需编程或配置来补偿引脚的极性、这可由 PHY 自动检测。  

    此致、
    Justin