This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:大约最大 长度

Guru**** 2932990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952274/sn65dphy440ss-about-max-length

器件型号:SN65DPHY440SS

您好!

我们的客户希望使用 SN65DPHY440SS 设计高达50cm 的电缆。

数据速率为1.5Gbps。

电缆损耗未固定。

有可能吗? 或者、我能否通过单芯片或双芯片级联等方式获得设计指南?

如果您有任何想法、请告诉我。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    在750MHz 的奈奎斯特频率下、50cm 电缆的损耗是多少? DPHY440均衡器可在750MHz 时补偿高达5dB。 如果电缆损耗小于均衡器补偿、则只需要一个 DPHY440。

    谢谢

    David