This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630:如果 PHY 支持 IEEE1588功能(DP83630)、则 MAC (SoC)不需要额外的硬件要求、对吧?

Guru**** 2008950 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950587/dp83630-if-phy-support-ieee1588-feature-dp83630-the-mac-soc-is-no-need-extra-hw-requirement-am-i-right

器件型号:DP83630

尊敬的专家:

我不熟悉 IEEE1588。

我有一个设计涉及 IEEE 1588-2008精确时间协议(PTPv2)、用于与我们的系统同步。

在我的研究中、我将使用 DP83630 PHY 来构建支持 IEEE1588 PTP 功能的系统。

这是我的功能。

01)_MII 接口、10/100

02)_Run Linux daemon in MAC (SoC)

03)_Implement IEEE1588 PHY (DP83630)

从我的角度来看、如果 PHY 支持 IEEE1588功能(DP83630)、则 MAC (SoC)不需要额外的硬件要求、对吧?

谢谢。

Isaac。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、没错。

    硬件时间戳发生在 DP83630的 PHY 中。 您的设计是否需要 PTP 功能?  DP883867等较新器件 支持 SFD 中断、可用于在 MAC 中对数据包进行时间戳记。 这是用于实现1588v1和 v2的软件支持、其中 MAC 中会发生实际时间戳。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cecilia:

    很高兴您能重放。

    我想与您再次确认 DP883867。
    我无法搜索 DP883867信息、而 是 DP83867。
    DP883867是最新产品吗?

    我简要回顾了 DP83867。

    DP83867不支持 MII 接口。 (我们的 MAC 仅支持10/100的 MII 接口)

    根据我的研究、 DP83630支持 12个用于触发或捕获的 IEEE 1588 GPIO。

    DP83630是否不支持连接到 MAC 的 SPD 接口?

    我们希望在系统中实现 IEEE1588 V2。

    我们的 MAC 硬件不支持 IEEE1588 V2。

    我在 TI 网站上找到了下面的模块。
    IEEE1588

    我还从互联网上获得了 Linuxptp 参考代码。

    因此、我想使用硬件 PHY (DP83630)和 PTP 软件堆栈运行我们的 MAC 来支持 IEEE1588 V2。

    Linuxptp 堆栈功能 Linuxptp 支持以下功能:

      • •普通/边界时钟
      • •最佳主时钟算法
      • •通过 UDP/IPv4、UDP/IPv6和 IEEE 802.3传输
      • •透明时钟(E2E/P2P)
      • •仅从器件
      • •支持 IEEE 802.1AS-2011作为终端站的角色

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    我对 DP83867这一排印错误表示歉意 根据数据表、DP83867实际上支持 MII。

    谢谢

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cecilia:

    感谢您的信息。

    我仔细检查 DP89867、是的、它支持 MII。 谢谢你、我是对的。

    如果我们使用的是 MAC (无硬件支持)+ IEEE1588 PHY (DP83630)+ IEEE1588 PTP 软件,我是否知道准确度达到了哪一个级别(微秒,微秒)?

    我查看了应用"AN-1728 IEEE 1588精确时间协议时间同步性能"。

    从下图中可以看到、时间 精度取决于 MAC、1588PTP 和 PHY。

    我们的系统精度要求似乎约为100us。 我们可以使用  MAC (无硬件支持)+ PHY (无 IEEE1588支持) + IEEE1588 PTP 软件。

    请您就我的观点向我们提供建议吗?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    根据我们的数据表、时间戳分辨率为8ns、但我们的数据表第2.3.3.2 1588节"事件时间戳"中提供了更多详细信息  

    谢谢、

    Cecilia