This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:帮助查看 TUSB2046B sch

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951746/tusb2046b-help-to-review-tusb2046b-sch

器件型号:TUSB2046B

您好、E2E、

请帮助查看 TUSB2046B sch 作为附件。

TUSB2046B 的一个端口将连接到特定的模块、而另一个端口将连接到 USB 连接。

除了 sch 回顾、下面列出了三个问题。

Q1:成组引脚作为引脚6的主要功能是什么?

Q2:对于 PIN8、如果客户想要使用自供电模式、可以将 PIN8拉至 GND 还是需要通过一个串联电阻器2.2k 至 GND?

Q3:重新调整为 VBUS、因为 DM0、DP0和 DM1、DP1连接到芯片、因此不需要外部 VBUS (5V)。 请提供建议。

~Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    请注意 、TUSB2046B 是 USB 全速集线器、而不是高速集线器。  该应用需要在上行 DP 线路上拉1.5K 电阻器、在下行端口上拉15K 电阻器。

    A1。  成组指示集线器是在每个端口上单独切换端口电源、还是作为一个组切换至所有下行端口。  对于此应用、未实施下行端口电源开关、因此无关紧要。

    答2.  BUSPWR 可直接或通过电阻器连接至低电平。

    答3. 没关系、可以将 PWRON 输出保持未连接状态。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    请帮助检查更新原理图、thanks.e2e.ti.com/.../TUSB2046-schematic_5F00_1029.pdf

    下面是一些问题、请告知我们、谢谢。

    1.将 OVRCUR 上拉至3.3V 是否正常?

    2.此集线器是否存在电源序列问题?  

    3、下游 DM/P1端口没有 VBUS、可以吗?  

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    更新的原理图看起来不错。

    OVRCUR 上的上拉电阻器正常。

    2.电源定序不是问题。  通常、在嵌入式应用中、只要集线器错过了来自主机的初始信令、您希望确保不会将集线器保持在复位状态、而是使用无源复位电路、这不是问题。

    3.只要一切都得到供电,集线器就不会受到 VBUS 的影响。

    此致、

    JMMN