This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105L:PoE 有问题

Guru**** 2963410 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK105L, DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942332/tlk105l-problem-with-poe

主题中讨论的其他器件:TLK105L、 DP83822IF

您好的支持!

我们设计了采用 TLK105L 的电路板。

在变压器之后、我们有用于 PoE 去耦的直流电源。 因此、当我尝试连接一些 PoE 负载时、例如 UAP-AC-LR (无无线接入点)、一切工作都很好。

此外、我们还在负48V 直流电源上提供电源 n chanel 密钥。 我关闭钥匙(因为我们不需要电源)并尝试将电路板连接到本地网络。

但是、当我尝试将 DES1024d 连接到 TLK105L 时 、我会看到 火花。 TLK105L 开始加热、然后我看到引脚12和引脚33之间短路。

正如您了解 到的、TLK105L 在这之后不起作用。

如何直接向您发送主题???

BR、

Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    我真的不能关注发生的事情。 您能否描述一下火花之前器件发生了什么以及火花发生时发生了什么? 您还可以共享器件的原理图吗?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cecilia、

    在火花全部正常工作之前、之后芯片会升温很大、在大多数情况下、引脚12对地短路。  系统电源控制器检测到短路、在用新芯片更换芯片之前、我无法打开器件。

    Cecilia 能否直接或类似的方式发送原理图?

    BR、

    Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    您可以在 E2E 上直接向我发送内部消息以共享原理图。 请在您完成此操作后通知我。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    它是方案:

    e2e.ti.com/.../AM574X_5F00_INDUSTRIAL_5F00_EVM_5F00_SCH_5F00_1_5F00_0A_5F00_cropped.pdf

    e2e.ti.com/.../AM574X_5F00_INDUSTRIAL_5F00_EVM_5F00_SCH_5F00_PoE_5F00_cropped.pdf

    BR、

    Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    很抱歉耽误您的时间、感谢您分享原理图! 我将收到我对 EOD 星期一分享的原理图的反馈。  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    TLK 器件在原理图上看起来正常。 我将在我们的 POE 团队中查看他们是否对 TPS23861PW 的这方面可能存在的问题有所了解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    POE 团队:您是否能够查看 Oleg 的原理图并调查可能出现的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cecilia、这是在下面的主题中被批评的。 遗憾的是、我们找不到 PSE 设计的问题。 当使用 类似器件替换 TLK IC 时、问题消失、因此我们不认为这是 PSE 设计问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文

    我想 TLK105L 中的问题、昨天我在 TI 网站上推荐的 DP83822IF 上更改了(重新发布)它。 我尝试使用 它、就像使用 TLK105L 一样、但我没有看到同样的问题。 就像我说的 TLK 问题一样...您应该检查一下...

    BR、

    Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 Oleg、您已在支持 TLK 部件的正确线程中发帖。 如果他们有任何 PoE 相关问题可帮助解决此问题、我们可以提供支持。 谢谢!