This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982BB:TPS65982BBEVN 不显示告示板消息

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982BBEVM, TPS65982BB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939283/tps65982bb-tps65982bbevn-does-not-display-the-billboard-message

器件型号:TPS65982BB

大家好、

我购买 了 TPS65982BBEVM。

我通过2号开关启用了 BB_ENABLE、并连接了 PA 和 主机 PC (USB type c)。

我假设布告栏消息显示在主机 PC 上、但没有显示。

LED (BB_OK、PA_plug、PA_VBUS)亮起。

如何查看 TPS65982BB?

我还尝试通过 i2c 控制 TPS65982BBEVM、但不显示告示板消息。  

我想 查看 TPS65982BBEVM 独立版。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否描述您的设置以及如何为 EVM 以及端口合作伙伴供电? 此外、您是否碰巧有机会捕获此过程的 PD 日志?

    我将研究这个问题、并在我与我的团队讨论后再次与您联系。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主机 PC 为 HP ProDesk 600 G4。

    我尝试了两种方法。

    [使用 PA VBUS]

    1.启动“HP ProDesk 600 G4”

    2.设置 EVM 上开关的2号"打开"

    3.连接 “HP ProDesk 600 G4”的 USB Type C 端口和 EVM 的“PA”端口
      (EVM 电源由 PA VBUS 供电)

    [使用微 B VBUS]

    1.启动“HP ProDesk 600 G4”

    2.设置 EVM 上开关的2号"打开"

    3.连接 “HP ProDesk 600 G4”的 USB A 型端口和 EVM 的 Micro B
      (EVM 电源由 Micro B VBUS 供电)

    4.连接 “HP ProDesk 600 G4”的 USB Type C 端口和 EVM 的“PA”端口

    两个结果是相同的。

    我没有 PD 日志。 如何获取它 ?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否曾尝试过 EVM 的端口 B? 您可以使用 PD 分析仪、例如 Total Phase 的 PD 分析仪、它将向您显示2个 PD 控制器正在交换的所有通信消息。  

    此外、您能否让我介绍 一下如何配置主机接口文档中第2.1.1节 TPS65982BB GPIO 摘要中显示的引脚? 我还建议参考本文档和数据表、以确保您不会错过任何内容。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我尝试了这两种方法、但都不起作用。

    因此、我获取外部 i2c 控制器并连接 EVM、然后发送命令。

    之后、便会在主机 PC 的监视器上显示告示板消息。

    下一步、我要更改字符串。 如何配置程序。