This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020BEVM:TUSB8020BEVM

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951955/tusb8020bevm-tusb8020bevm

器件型号:TUSB8020BEVM

我需要一次显示两个 USB2.0摄像头的馈电(请参阅两个摄像头的分屏)、但它不起作用。

我需要在摄像机馈送之间切换、因为它们都连接到 TUSB8020BEVM (这意味着两个摄像机都被 PC 识别)。

我使用默认开关配置:10010000 (仅 SW1和 SW4打开)、并连接5V 电源。 LED D5-7亮起、D1-4熄灭、所有跳线(J2、J7、J8)均已连接。

 为什么我无法同时看到两个进给?  

如何实现这一点?

谢谢、

Elia。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elia、

    这听起来像是 USB 主机上的软件问题。  USB 集线器仅在主机和设备之间路由通信、它不会断开或禁用设备、除非主机通知它这样做。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一开始也是这样想的。 问题是-当我将两个摄像头直接连接到 PC (两个不同的 USB 端口、没有 TUSB8020BEVM)时、它可以正常工作。 为什么?

    它是否可以连接到交换机配置(端口电源控制)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elia、

    您能否在操作系统中检查主机是否同时检测到两个摄像头(Windows 设备管理器或 usbview、Linux 的 usbmon)?

    主机可能无法支持通过单个端口路由的两个摄像头。

    此致、

    JMMN