This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV-Q1:CAN 电视和应用问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939801/tcan1042hgv-q1-can-tvs-and-application-questions

器件型号:TCAN1042HGV-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043、 TCAN1043-Q1

大家好、

我的客户现在使用 TCAN1042并回答一些问题。   请为这些问题提供帮助?

  • 此连接是否可以实现电路板上的 CAN 通信以及同时与电路板外部进行通信。

  •  TI 是否   在 CAN H 和 CAN L 中提供了 TVS 建议规格或器件型号?
  • 请问 CANFD 上匹配的 TVS 寄生电容不能高于多少?
  • CANFD?上不能超过多大的接地电容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    这种连接方案可以正常工作、但似乎是冗余设置、我认为这样做的目的是因为 MCU 和 CPU 将从 CAN 总线接收相同的数据。 MCU 和 CPU 是否也会在 TXD 上发送相同的数据?

    PESD1CAN 器件是 CAN 系统中常用的 TVS 二极管。 这些器件用于 CAN 总线上的许多 CAN 系统、以防止 ESD 和其他电压瞬态事件。

    总线电容的大小将取决于总线上的节点数量以及所使用的最高数据速率。 电容越大、CAN 总线波形中的上升和下降时间就越慢、TXD 和 RXD 之间的延迟也就越长。 这可能会导致控制器中的位错误、因为它需要在相同的位时间内发送和读取总线、以确保总线反映其传输的内容。 在我们的 TCAN1042高达10Mbps 的实验中、我们对总线电容负载进行了一些研究。 通过发送不同数据速率的时钟信号、并使用1nF 和2nF 电容电平在 CANH、CANL、TXD 和 RXD 上捕获波形。

    在2Mbps 时、在2nF 总线总线电容下、TXD 和 RXD 之间会出现明显延迟。 在4Mbps 时、1nF 总线电容显示明显的延迟、2nF 会改变 RXD 波形、使控制器很难在 RXD 上读回数据。 随着数据速率的提高、它们更容易受到电容较小的影响、从而导致显著的波形失真。  

    如果您直接向我发送电子邮件、我可以发送包含此测试波形捕获的演示文稿。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 canfd 上使用10pF 电容器是否太小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    不可以、对于 CANFD 节点、可以在 CAN 总线引脚上使用10pF 电容。  

    如果您有任何其他问题、请随时开始另一个主题。 由于原始海报的问题已得到解决、我将关闭此主题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贵公司的1043 CAN 芯片和 NXP 的软件和硬件是否兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    是的、它们是兼容的、唯一不同的是 TCAN1043的引脚11上缺少 SPLIT 引脚。 SPLIT 引脚用于稳定共模信号、以帮助处理 CAN 收发器的射频发射。 在 TCAN 系列器件中、事实证明、无需分离引脚即可通过汽车市场的射频发射认证、因此不包含在 TCAN1042和 TCAN1043中。

    如果您直接向我发送电子邮件、我可以发送一份文档、解释 TCAN1043-Q1与其竞争对手之间的任何时序差异、这将有助于解决应用软件方面的任何误解。 您可以通过单击我的用户名来查找我的电子邮件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,TKS,我的电子邮件是 zhangcheng@maxieyetech.com

    我的微信是 cococococo _HK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    好的、我发送了一封电子邮件。 现在、让我们将对话保留在电子邮件中。

    此致、