This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:USB 端口检测功能

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950081/tusb8042a-usb-port-detected-function

器件型号:TUSB8042A

 TUSB8042A 能否支持"USB 检测功能" LED?

它可以帮助我了解 设备是否已被检测到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB8042A 没有用于此 LED 功能的专用 GPIO。 需要基于 USB_VBUS (上行 USB 连接)状态的分立式解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您是否有任何其他解决方案可以为我提供。

    我们更喜欢 USB 信号检测、而不是以 USB_VBUS 为基础

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试使用 LED 进行上行或下行连接? 为什么不能使用 USB_VBUS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitry、

    我们没有用于报告每个下行端口状态的 LED 功能。  对于上行端口、上行端口是可启用(SS_UP、HS_UP、SS_SUSPEND、HS_SUSPEND)并用于驱动 LED 的状态输出。  数据表中对其进行了说明。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    JMMN