This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:DS250DF230

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951155/ds250df230-ds250df230

器件型号:DS250DF230

您好:

我在设计中使用的是 DS250DF230、我正在进行 PRBS 测试。 测试中的链接如下所示:

322.265625MHz -> 电缆->重定时器(10.3125Gbps)->示波器

我想使用重定时器来生成 PRBS。 但是、在我配置寄存器后、没有信号输出。 我的配置顺序如下所示:

参考编程人员指南(SNLU182D)


//配置
0xFC、0x01、0xFF  
0xFF、0x03、0x03
0x0A、0x0C、0x0C

0x60、0x90、0xFF  
0x61、0xB3、0xFF  
0x62、0x90、0xFF  
0x63、0xB3、0xFF  
0x64、0xFF、0xFF  
0x09、0x04、0x04  
0x18、0x10、0x70

0x1E、0x00、0x10
0x0A、0x00、0x0C
 

//PRBS gen
0x2E、0x04、0x04  
0x30、0x01、0x03
0x1E、0x10、0x10
0x79、0x00、0x20
0x79、0x20、0x20  
0x30、0x00、0x08
0x30、0x08、0x08  
0xA5、0x80、0xE0

感谢您的任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认 您是否在电路板上使用 CAL_CLK_IN = 25MHz?

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodrigo

     我已确认我正在使用电路板上的 CAL_CLK_IN = 25MHz (50ppm)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您 在有疑问的重定时器通道上观察到以下哪些通道寄存器值、并将其 配置为 PRBS 发生器?

    • 0x02
    • 0x27
    • 0x28
    • 0x78
    • 0x8F

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我观察到以下通道寄存器值。

     0x02 -> 0x00

     0x27 -> 0x00

     0x28 -> 0x00

     0x78 -> 0x20

     0x8F -> 0xEA

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    重定时器 CDR 似乎没有锁定到您的322.265625MHz 参考信号。 一些其他建议

    • 您能否尝试下一个子速率频率高达644.53125MHz?
    • 您正在使用什么信号振幅、您能尝试增大它吗?
    • 尝试在此 PRBS 发生器通道上手动强制 CTLE = 0x00。 请参见下面的。

    表。 设置 CTLE 升压值

    步骤

    共享/通道寄存器集

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

    注释

    1

    通道

    写入

    2D

    08

    08

    启用 CTLE 升压覆盖

    2.

    通道

    写入

    03

    00

    FF

    将 CTLE BOOST 设置为0x00。