This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:偏置电阻值

Guru**** 2763525 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952233/dp83822i-bias-resistor-value

器件型号:DP83822I

大家好、

我是否可以询问 DP83822I 的 Rbias 函数以及是否可以将其值更改为4.9k Ω? 数据表中写道、Rbias 必须为4.87k、容差为1%。

我从您说的另一个 E2E 威胁中看到 DP83822是"电流模式线路驱动器、并将 RBIAS 用于其电流镜"、您是否要详细解释电流镜功能?

谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

    我们建议使用数据表限制。 该电阻值决定了内部偏置电流、与建议值的偏差可能会使某些器件的电气规格超出 IEEE 规格。

    4.9K 在1%的限制范围内、但它会有变化、可能超出数据表建议。

    --

    此致、

    Vikram