This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:10Base-T1L 的集线器或以太网交换机

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952129/dp83td510e-hub-or-ethernet-swtich-for-10base-t1l

器件型号:DP83TD510E

大家好

如果我们问 DP83TD510E、您会介意吗?

DP83TD510E 用于10Base-T1L 抖动 PHY。
10BASE-T1L 不对应于多分支连接。
如果我们使用10Base-T1L 配置多点、我们假设它需要集线器或以太网交换。
如果使用集线器或以太网交换机、 是否需要使用与10Base-T1L 相对应的集线器或以太网交换机?
或者、是否可以使用正常 的10Base-T 集线器?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好!

    在集线器/开关中、需要有一个能够接收/发送10Base-T1L 的10BT1L PHY。  

    --

    此致、

    Vikram