This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:无输入时的噪声输出

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952188/ds160pr410-noise-output-when-there-is-no-input

器件型号:DS160PR410

您好!
我们将在新设计中设计 DS160PR410。
但我们面临的一个问题是、当没有任何输入时、DS160PR410的输出端会产生150mV 的噪声。
我们的电源和去耦合是正确的。(我们尝试了不同的供电方法来确认相同的方法)。 因此、是否有任何方法可以将输出端的噪声降低到50mV 以下。
谢谢
Joseph George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    PR410是一款宽带线性模拟放大器。 此外、在上电时、它在其自身 RX 侧打开端接之前在其输出端寻找端接。 换言之、上电后即可工作、且没有信号检测功能可使其输出静音并降低噪声。 为了降低输出噪声、当没有输入信号时、首先最好将 EQ 和直流增益降低到尽可能低的水平(如果适用)。 也许通道也可以断电。 但是、一旦有信号、就需要恢复这些信号。  

    此外、该噪声是否可能来自驱动 PR410输入的源并且我们只是放大它?

    另一个想法是、我想知道您的差分迹线是否匹配? 否则、我们可能会放大共模噪声。  

    此致、Nasser