This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:DS250DF810 RX 眼图问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950668/ds250df810-ds250df810-rx-eye-diagram-problem

器件型号:DS250DF810

我发现 Rx 读取的眼图相对较小。

眼宽为0.375ui、眼高为250mV。

那么、我应该调整哪些参数来使眼图更好? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些眼图张开度值符合 TI 建议的无误差运行的最小阈值。 但我认为我们可以改进它们。

    您是否尝试使用启用了 ADT 模式2的 DFE? 请参见下面的。

    表。 调整模式2、启用 DFE

    步骤

    共享/通道寄存器集

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

    注释

    1

    通道

    写入

    31.

    40

    60

    调整模式= 2

    2.

    通道

    写入

    23

    40

    40

    启用 DFE 覆盖

    3.

    通道

    写入

    1e.

    02

    0a

    启用 DFE (DFE_PD=0)并启用 DFE 抽头3-5 (EN_PARTIE_DFE=1)

    注意:建议 在应用 上述设置后执行 CDR 复位和释放操作  

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我尝试调整这些参数、但眼图参数没有改善

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试通过设置通道寄存器0x13[2]=1来启用 CTLE 限制输出模式。 此外、确保启用 EQ_HI_GAIN、即0x13[5]设置为1。

    此致、

    Rodrigo Natal