This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:最大电力线电压

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952043/thvd8000-maximum-power-line-voltage

器件型号:THVD8000

大家好、

我们收到了客户关于 THVD8000可运行的最大电力线电压的询问。 它似乎取决于为器件供电的稳压器以及连接到 A/B 的电容值和齐纳二极管 器件可运行的最大交流和直流电压是多少?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    THVD8000通过电容器与总线(电力线)进行交流耦合。 只要电容器额定电压足够高、 电压 电平就不会影响通信。 然而、THVD8000 不必  由总线电压供电。 电源可以是独立的。

    此致、

    Hao