This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV18:LVDS 驱动器短路

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DS25BR120, DS92LV18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951574/ds92lv18-lvds-drivers-shorted-out

器件型号:DS92LV18
主题中讨论的其他器件:DS25BR120

我使用 DS92LV18在使用 LVDS 驱动器/接收器的多个不同项目(ds25br120、ds92lv18)上进行通信。  我们使用 PCB 主设备连接到其他4个 PCB。

在过去的几个月中、我们的大多数 LVDS 芯片都出现了问题。 是否有人遇到过与此类似的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    以前未见过此类问题。 哪个特定器件会出现故障? 您可以共享原理图吗?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅上面的图片。 LDS 驱动程序在我们的几乎所有板中都将出现故障。 我们不确定热插拔 SerDes 链接是否可能是该问题的原因。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    是的、可能是热插拔导致了这种情况。 在热插拔 SerDes 链接时、是否在连接信号之前在所有器件上都连接了 GND 和 VCC?

    此致、

    I.K.