This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:有关如何使用的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101, TPIC8101EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951907/tpic8101-questions-on-how-to-use

器件型号:TPIC8101

您好!

我想问一些有关如何使用 TPIC8101的问题。

  • 内部多路复用器自设置 SPI 寄存器以来需要多长时间进行切换?
  • 在该器件中使用两个已知传感器接口的目的/背景是什么?
  • 振荡器输入允许多大的频率容差?
  • TPIC8101是否具有每个引脚的启动序列?
  • 您是否有使用真实爆震传感器捕获的实际输入和输出波形?
  • TPIC8101EVM 的 GUI 能否在最新的 Windows 10上运行?
  • TPIC8101的仿真模型(例如 SPICE 模型)是否可用?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田山、您好!

    以下是响应。 如果您需要更多信息、请告知我们!  

    1) 1)内部多路复用器应是瞬时的。 未提供确切的详细信息、此处的限制是 SPI 的配置速度。  

    2) 2)应用部分信息9.1表示产品设计为与一个或2个扁平类型或谐振 Tyne 爆震传感元件配合使用。 因此、可以选择使用1个或2个传感器。  

    3) 3)因为 XIN 是器件的时钟输入及其模数转换器的内部采样频率。 建议使用高精度低容差和低抖动。  

    4) 4)没有启动电源序列、并且在第8.3.2节中提到了特定的时序信息  

    5) 5)否  

    6)是的、有时 GUI 是特定于操作系统的、也是安装的.net、可以与 Windows 和 NI 合作使用。  

    7) 7)否 数据表确实提供了有关信号链的指导。