Other Parts Discussed in Thread: AM26C31
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951963/am26c31-undershoot
器件型号:AM26C31大家好、
客户在其中一个项目中将 AM26C31差分线路驱动~器用于 LCD 接口、并观察到、到线路驱动器的输入信号具有一些持续所有输入的-0.5至-0.7V 左右的负下冲(附加图像)。 FPGA 与 AM26C31之间的线路直接连接、电路板上没有任何端接。 根据我们的应用程序,所有 LCD 突发脉冲每10ms 连续传输一次。
最初,客户使用没有正确端接的现成 LCD 盒进行了测试,并观察到-0.7V 下冲。 然后使用100R 电阻端接其中一个差分信号以进行测试、并在引脚1处观察到输入脉冲、但输入端仍然存在负下冲。 然而、负下冲电平随后在差分输出大约-0.2-0.3V 时下降。
根据数据表、它显示了最小输入电压-0.5V。
客户希望了解此 IC 是否会随着时间的推移而损坏和/或可能会面临一些可靠性问题。
此致、Shinu Mathew。