This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPI+RGB LCD

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951733/spi-rgb-lcd

主题中讨论的其他器件:AM3352

我具有与 am3352定制板连接的 SPI+RGB LCD、因此在引导 uboot 时、闪屏标识在 LCD 上显示得很完美、但每次 图像在复位时切换时、闪屏标识都会移至内核。

内核版本:4.4.12

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharmesh 您好!

    请注意、Linux 4.4.12对于我们来说太旧了、无法在论坛上提供支持、因此我们可能无法为您提供帮助。 我会将其重新分配给我们的显示器所有者、以防他有任何建议。

    "复位时图像正在转换"是什么意思?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharmesh 您好!

    遗憾的是、我们不支持开箱即用闪屏、请随时浏览现有解决方案的在线资源。

    此致、
    Krunal